新闻中心
新闻中心
Andover, MA, November 13, 2026 Vicor Corporation (Andover, MA) announced that Vicor K.K. Japan (Headquarters: Shinagawa-ku, Tokyo) will showcase its portfolio of high-performance power modules at EdgeTech+ 2026, taking place November 18 – 20, 2026, ...
2026 年 10 月 12 日,美国马萨诸塞州安多弗讯(GLOBE NEWSWIRE)——美国国际贸易委员会(USITC)于 2026 年 10 月 9 日投票决定,对垂直供电(VPD)系统及包含此类系统的计算系统启动调查,具体内容见其发布的调查通告: https://www.usitc.gov/press_room/news_release/2026/er1009_69342.htm 本次调查源于 Vicor 公司提交的申诉。Vicor 指控,被申请人向美国进口以及为进口至美国而销售的 V...
欧洲航天局的电力系统部门将在葡萄牙埃斯托利尔举办第 14 届欧洲太空动力会议。本次会议技术性很强,将涵盖太空应用电力的关键方面,包括电源管理、太阳能发电机、储能及核能发电。 首席应用工程师 Ken Coffman 将发表他的论文,介绍基于 Vicor 正弦振幅转换器(SAC)的冗余配电系统中输入滤波器的设计方法与实验验证。他的演讲将涵盖航空航天以及近地轨道/中轨道(LEO/MEO)卫星应用中所需的坚固耐用输入滤波技术,并阐述 Vicor 的耐辐射正弦振幅转换器(SAC)母线转换器模块(BCM)...
马萨诸塞州安多弗,2026 年 9 月 17 日(GLOBE NEWSWIRE)——Vicor 已向一家新的 OEM 被许可方授予非独占许可,允许其从未获许可的供应商处采购受 Vicor 专利保护的垂直供电(VPD)模块。VPD 可利用低压源实现高电流密度,从而为高性能 AI 计算和网络处理器供电。VPD 系统由“多单元转换器”和 VPD 网络构成,通过规避横向供电(LPD)的“最后一英寸问题”,实现突破性性能。VPD 系统受基础专利保护,这些专利涵盖 Vicor 在美国历经十年开创性研究而获...
快速响应需求正推动现代陆地防务创新,其中电气化正在重新定义战场机动策略与交战规则。为满足不断提升的系统能力要求,国防电源架构正逐步摆脱笨重的定制子系统,转向更具互操作性、更紧凑、更模块化的构建模块方案。 Vicor 以高密度电源解决方案助力这一转型,大幅缩小尺寸并减轻重量。加固型电源模块以及符合 VITA/SOSA 标准的电源产品可支持整个供电网络——从高压输入直至标准 MIL-STD 270V 和 28V 母线。Vicor 全系列高性能 M 级产品均具备可靠、坚固耐用的特性,并满足 SWaP...
马萨诸塞州安多弗,2026 年 9 月11 日 — Vicor(NASDAQ:VICR)正在购买位于新罕布什尔州梅里马克的一栋 334,000 平方英尺的建筑,其工业占地66 英亩,以及位于新罕布什尔州胡克赛特的 54 英亩用地。这两个场所将用于 Vicor ChiP™ Fab-2 和 Fab-3 的建设,总占地面积近 100 万平方英尺。Fab-2 和 Fab-3 的总产能将超过 ChiP Fab-1,后者位于马萨诸塞州的安多弗,占地 16 英亩,工厂面积 32 万平方英尺。Fab-1 的利...
韩国 INFAC 公司推出了一款面向电动汽车的创新型 800V 电池组设计模块,该模块集成了一个高功率 800V 至 48V 隔离式稳压 DC-DC 转换器。该新设计通过减少高压线缆和连接器,提升了车辆性能与电源效率,并延长了续航里程。 INFAC 并未将 DC-DC 转换级视为分布式独立子系统,而是设计了在电源端进行降压的方案,以实现整车范围内的 SELV 配电。这种简化方案使各种电动汽车平台能够实现更清洁、灵活且更模块化的 48V 区域设计,不会侵占电池电芯的空间,也不会缩减车辆续航里程。...
随着各行各业电力需求的不断增长,高压转换变得日益重要。为了减少供电网络(PDN)转换损耗,48V 正迅速被采用。Vicor DC-DC 转换器针对 48V 进行了优化,提供了更高的效率、密度和性能。此外,电源模块实现了设计灵活性,比分立电源解决方案更易于实施。由于其纤薄的外形和小巧的尺寸,它们可以很轻松地进行配置和扩展。 Vicor 将介绍迁移到 48V PDN 的最佳方案,并介绍其分比式电源构架,该构架可为要求最苛刻的电力系统实现一流的电流密度和效率。 注册参加 Vicor 在高功率半导体...
Vicor 公司(马萨诸塞州安多弗)宣布,其日本分公司 Vicor K.K(总部位于东京都品川区)将于 2026 年 7 月 15 日至 17 日参加由日本管理协会(JMA)主办的 TECHNO-FRONTIER 2026 电力系统展览会。 Vicor 基于创新的 48V 电源架构提供高效、高功率密度的解决方案。模块化设计通过紧凑的外形、设计的灵活性以及更小的尺寸和重量,开启新的创新水准。 在展位上,Vicor 将展示其最新的 DC-DC 转换器和广泛的电源解决方案,适用于高性能计算、工业设备...
高性能电源模块领导者 Vicor 将携其前沿的 48V 高性能电源解决方案亮相2026慕尼黑上海电子展。展会期间,Vicor 将展示其一流的高性能电源模块和48V解决方案以满足汽车电子、高性能计算及工业等领域的需求。 随着人工智能、电动化出行及智能制造的飞速发展,市场对高密度、高效率电源系统的需求日益增加。Vicor 的48V 电源模块生态系统可提供完整的供电网络解决方案,低噪声功率模块简化了滤波器设计,热适应性强的封装显著降低了散热损耗。先进的电源模块、架构和拓扑技术所构成的广泛生态系统,可...
Vicor 公司(马萨诸塞州安多弗)宣布,其日本分公司 Vicor K.K.(总部位于东京都品川区)将参加由日本汽车工程师学会(JSAE)主办的 2026 年名古屋汽车工程展览会及线上展览第 2 阶段。 6 月 17 日至 19 日,Vicor 将在爱知国际会展中心与贸泽电子(Mouser Electronics)联合参展,展示用于减小电动汽车系统尺寸和重量的车规级电源模块,以及面向汽车 OEM 和一级供应商的应用方案。展会期间,Vicor 还将举办一场题为“适用于汽车和出行应用的高性能 HV...
无人机市场的快速增长需要先进的动力系统来提供最佳性能。更长的续航里程、运行时间和更大的有效载荷可实现更多的功能和创新机会。商用无人机正在规划的新应用需要更多功能,而功率通常是其设计的一个限制因素。Vicor 高密度模块化电源转换对需要灵活性和可扩充性的空间受限设计至关重要。功率模块的低噪声能简化滤波器设计,其封装热适应性强,能简化散热管理,显著降低功率损耗。 高性能电源模模块公司 Vicor 将于 5 月 15 日在台湾举行的无人载具技术关键路径研讨会上发表演讲,介绍无人机使用高密度电源转换的...
马萨诸塞州安多弗,2026年3月12日 – Vicor 公司今天宣布,其 BCM6135 DC-DC 双向电源转换器模块荣获由 Electronic Specifier 主办的 2026 年 Electronics Excellence Award 电源类奖项。该年度奖项旨在表彰整个电子行业最具创新性和影响力的成就。 作为高性能电源模块领域的领导者,Vicor 凭借其旗舰产品 BCM6135 获此殊荣。该产品是一款高压DC-DC 电源转换器(800V 转 48V SELV)。这款通过车规级认证...
Vicor 公司(总部:美国马萨诸塞州;首席执行官:Patrizio Vinciarelli;纳斯达克股票代码:VICR;以下简称“Vicor”)宣布,2025 年全日本学生方程式大赛电动组冠军车队——名古屋大学方程式赛车队 FEM(以下简称“FEM”),在其夺冠电动赛车中首次采用了 Vicor 电源模块。 在 2025 年全日本学生方程式大赛中,FEM 不仅连续第三年摘得电动组桂冠,更凭借将整车重量从上一年的 230 公斤大幅削减至 219 公斤的出色表现,荣获“最轻重量奖”(Lightes...
马萨诸塞州安多弗 – 1 月 22 日 – Vicor 公司今天宣布,其 BCM6135 DC-DC 双向电源转换器模块在世界电子成就奖(WEAA)上获得了 2025 年度创新产品奖。该奖项由 AspenCore 全球高级分析师及其全球用户社区评选,在电源管理/电压转换器类别中,BCM6135 因其对汽车电气化和电动出行领域的影响而获胜。这一奖项旨在表彰对汽车行业产生重大应用影响的创新产品设计。 双向 BCM6135 DC-DC 转换器模块正在改变电动出行并实现汽车电气化的突破性创新。它是当今...
马萨诸塞州安多弗 – 2026 年 1 月 29 日 – Vicor 公司今日宣布,BCM6135 DC-DC 双向电源转换器模块荣获世纪电源网颁发的2025年度模块电源行业卓越奖。该年度奖项旨在表彰模块电源行业的最具创新的产品设计与应用。 Vicor 作为高性能电源模块行业领导者,凭借其旗舰产品 BCM6135——一款高压至 SELV DC-DC 电源转换器获此殊荣。这款车规级产品以其行业领先的功率密度与卓越的速度(顶级瞬态响应性能)推动了当今汽车领域的创新突破。该模块能帮助 OEM 与一...
传统除霜方法将内燃机(ICE)产生的大量废热导引至挡风玻璃为其除霜。这种方式效率低下,且热量在玻璃表面分布不均。随着电动汽车日益普及,其依靠电池供电的座舱空调系统也沿用了这种原始的除霜技术。此外,由于电动汽车座舱为降噪而密封更严,车窗内部起雾问题也更加突出。因此,电动汽车需要重新思考除冰除雾方案,因为传统的 HVAC 除霜方法不仅效率低下,而且效果不佳——在严寒天气下,挡风玻璃在行驶过程中会迅速结冰,严重影响视线。 为解决除霜难题,Betterfrost Technology 公司开发了突破性...
小型卫星不仅需要具备精密计算的能力,还必须搭载可靠而稳健的机载处理器系统,以支撑长达五至十年的在轨任务周期,这一需求不断逼近最新超深亚微米 FPGA 和 ASIC 及其供电网络的极限。高性能处理器对低电压、大电流供电提出了严苛要求,而太空环境中散热管理与辐射防护的复杂性,使系统设计面临更为严峻的挑战。 为此,Spacechips 推出了AI1 处理器 —— 一款搭载 ACAP(自适应计算加速平台)AI 加速器的小型机载处理器卡。该智能可重构收发器的性能高达每秒 133 万亿次运算(TOPS),...
自动测试设备 (ATE) OEM 厂商发现,在努力跟上不断增长的创新的同时,降低“测试成本”变得非常艰难。ATE 测试系统设计需要快速可靠地满足日益增长的集成电路需求,并最大限度地降低成本。Vicor 将讲述如何在最小的面积内实现吞吐量最大化。 Vicor 将于 2025 年 12 月 6 日在深圳举行的亚洲电源技术发展论坛上发表主题为“薄型 DC-DC 电源解决方案最大限度提升 ATE 吞吐量”的演讲。您将了解到如何为 ATE 设计最佳电源系统解决方案,该方案可广泛应用于全球高端 ATE。V...
美国马萨诸塞州安多弗,2025 年 11 月 18 日 —— Vicor 公司日前宣布,其凭借 BCM6135 双向 DC-DC 电源转换器模块荣获盖世汽车(Gasgoo)颁发的“2025 年度最佳技术实践应用奖”。该权威奖项旨在表彰对汽车行业产生重大影响的创新产品设计与应用。 BCM6135 是一款功能齐全的 800V(高压)至 48V(安全特低电压,SELV)DC-DC 转换器。这款紧凑型电源模块体积仅 0.015 升,重量仅 58 克,却能提供高达 2.5kW 的功率。它是目前汽车行业功...
主动稳定杆或悬挂系统的有效实施对功率要求极高,因此快速的瞬态速度和高性能对于优化这些应用至关重要。目前业内顶尖的技术都需要额外增加电池或超级电容器来满足这些系统需求,导致增加了车辆重量并占用更多封装空间。 Vicor 将在 2025 年第五届中国汽车智能底盘大会上展示一款紧凑型电源系统,该系统具有最高功率密度的 DC-DC 转换模块和一流的功率瞬态能力,可支持主动底盘系统。这些解决方案可将电源系统的封装空间需求减少 60% 以上,重量减少 50% 以上。 演讲主题:电源解決方案 – 为主动悬架...
2025 年 11 月 5 日马萨诸塞州安多弗 —— Vicor 公司(马萨诸塞州安多弗)宣布,Vicor K.K Japan(总部位于东京品川区)将于 2025 年 11 日 19 日至 21 日在 2025 年 Edge Tech+ 的 MARUBUN 公司(总部位于东京中央区)展位上展示其高性能 DC-DC 转换器产品组合。 特色产品包括了采用 Vicor 专有分比式电源架构(FPA)的垂直供电(VPD)板。分比式电源架构将电压稳压和转换功能隔离,实现传统架构无法实现的高功率密度、效率...
Vicor K.K 日本(总部位于东京品川区)将于 11 月 26 日星期三下午 2:00 举行由 Macnica 和 Vicor 联合主办的线上电源系统设计研讨会。 在 5 月举办的电源网络研讨会上,根据大家的要求,Vicor K.K 的现场应用工程师 Koji Nishikawa 将介绍散热设计和有效散热的方法,同时确保在有限的空间内以最低的成本实现可靠性。 使用 Vicor 电源模块构建的供电网络(PDN)具有热适应性和高效性。电源模块不仅可以减少损耗并简化散热设计,还能够通过液冷等技术...
马萨诸塞州安多弗,2025 年 10 月 20 日(GLOBE NEWSWIRE)—— Vicor 公司(纳斯达克股票代码:VICR)在高密度电源系统技术研发中积累的知识产权,对于 AI 等高增长市场实现卓越性能表现非常关键。获得 Vicor 核心知识产权授权——包括 800V、48V 及 12V 母线转换器与垂直供电(VPD)技术——对确保供应链韧性与可扩展性至关重要。若无相关授权,使用了仿冒电源模块制造商及合同制造商所生产的产品,计算、汽车与工业系统可能因专利侵权而面临进口禁令或司法禁制令...
明星效应或许是好莱坞轰动全球的驱动力,但真正支撑起巨量票房的力量却鲜为人知。目前,大多数制片公司仍依赖嘈杂、环境污染严重的汽油和柴油发电机为拍摄现场供电。然而,随着片场占地规模不断扩大、专业拍摄电子设备日趋复杂,能源需求持续攀升,二氧化碳排放问题也日益严峻。 ReVolt Holdings, Inc. 公司(ReVolt)推出了一种更先进方案为拍摄现场及制片厂外景地供电,提供清洁、可移动且不间断的电力。ReVolt 系统噪音小、效率高且实现了零碳排放,全面覆盖从摄影机、录音设备、灯光设备到特效...
若想实现紧凑、轻便且具有加强隔离屏障的供电网络(PDN),则很难将高压电池电源(800V 或 400V)有效地转换为 SELV(安全特低电压)。传统的高压(HV)至 SELV DC-DC 转换器受到开关频率的限制,导致磁性元件更大更重、功率损耗更大、功率再生能力有限。 Vicor 将在高功率元件暨转换技术研讨会(Tech Taipei)上发布演讲,解释高密度电源模块如何在频率 >1.4MHz 时使用软开关拓扑结构来缩小 HV 转换到 SELV 的 PDN 尺寸,提高效率并改善整体性能。此外,对...
Vicor 公司(马萨诸塞州安多弗)宣布,其日本分公司 Vicor K.K(总部位于东京都品川区)将在日本汽车工程师学会(JSAE)主办的 “2025 年名古屋汽车工程展览会及线上展览第 2 阶段”上展示采用高密度电源转换方案的电动汽车电源架构。 Vicor KK 的首席现场应用工程师 Tetsuo Haoka 将发表题为《由 Vicor 模块组成的 SDV 时代汽车电源架构》的演讲。 Vicor 车规级电源模块优化了电动汽车的 48V 区域架构。Vicor 模块体积小、重量轻且高度灵活,是为...
Vicor 将于 7 月 7 日至 10 日于济州岛平昌阿尔卑斯会展中心举行的 2025 年电子电力会展上展示最高效的模块化电源解决方案,为工业市场的应用提供创新设计。 随着许多行业对电力的需求不断增长,高压转换变得愈发重要。许多市场开始采用 48V 母线,在使用电源模块时,48V 母线可提供众多供电网络优势。 Vicor 功率模块针对 48V 母线进行了优化,具有高效率、高功率密度和更好的整体性能。此外,与分立式电源解决方案相比,电源模块具备更高的设计灵活性,更易于实施。电源模块外形小巧,易...
边缘计算对于充分发挥人工智能 (AI)、机器学习和互联网 (IoT) 的全部潜能至关重要。供电和供电效率对于下一代边缘计算机系统优化性能非常关键。 随着边缘计算机数据处理的增加,该行业的功耗急剧上升。提升供电网络(PDN)才能满足这些飙升的需求。稳健的供电不仅仅是配电,还包括系统的效率、尺寸和热性能。Vicor 的高功率密度模块是具有顶级性能的 DC-DC 转换器,易于配置,可以串联使用,以快速扩展以适应更高的功率需求。 不要错过 Vicor 在 Mouser 台湾在线研讨会上的演讲,分享使用...
高性能电源模块领域的领导者 Vicor 将于 7 月 2 日在首尔举办的 “2025 年汽车创新日”(AID)上发表演讲,重点介绍在电动汽车供电网络中使用电源模块的创新可能性。 Vicor 将展示在主动悬架系统等极具挑战性的应用中使用正弦振幅转换器(SAC™)控制电源转换技术的优势。Vicor 的双向电源模块可提供对称电源,有效优化电源系统的再生能力。此外,DC-DC 电源转换模块与 48V 母线架构相结合,使风扇、水泵及电机驱动负载等通常需要大电流和大功率的应用可以轻松地直接由高压电池供电。...
厦门宏发电声股份有限公司(宏发)打造业内性能卓越的主动悬架电源系统,旨在将长期以来仅见于豪华车型的功能引入中端车型。宏发成功突破困扰知名汽车技术供应商几十年的技术瓶颈,在满足主动悬架系统对尺寸、重量及瞬态性能的严苛需求的同时,兼顾效率提升、电磁干扰优化及对称能量回收功能改进,实现了完美平衡。 作为一家专注于汽车电源管理与配电的企业,宏发的继电器正在推动全新的 48V 区域架构发展。宏发携手 Vicor,集成了一款固定比率 800V-48V DC-DC 转换器电源模块,该模块与传感器、机电执行器...
2025 年 5 月 15 日,马萨诸塞州安多弗 - Vicor 公司(Andover,MA)宣布,Vicor K.K Japan 公司(总部:东京品川区)将于 5 月 27 日星期二下午 2:00 举行在线电源系统设计研讨会,由 Macnica 和 Vicor 共同主办。 本次研讨会由两部分组成,将讨论电源系统设计的最佳实践。第一部分是关于模块化 DC-DC 系统设计的基础课程,涉及实现目标功能和性能所需的负载,以及如何最好地从电源设计供电网络 (PDN)。本课程适用于希望学习电源设计基础知...
2025 年 5 月15 日,马萨诸塞州安多弗 - 随着 eVTOL 在低空经济中快速增长,为这类应用设计电源系统时,空间和重量非常关键,而同样重要的是提供一个具有高可靠性、高效率、易于扩展、高功率密度、占用面积小和具有成本优势的供电网络。 2025 年 6 月 5 日在成都举行的中国国际低空经济产业创新发展大会上,Vicor 将解释如何简化电源系统设计以满足这些具有挑战性的电力要求。Vicor 中国董事总经理倪进将介绍使用 Vicor 电源模块和专有拓扑的优势,可为 eVTOL 提供顶级...
2025 年 5 月 13 日,马萨诸塞州安多弗 - Vicor 公司(Andover,MA)宣布,Vicor K.K Japan(总部:东京品川区)将于 2025 年 5 日至 23 日在 2025 年横滨汽车工程展览会上,在 ASTI 公司(总部:静冈县滨松市)的展位上展示其全新的 DC-DC 转换器。 将要展示的产品 Vicor DCM3735 是一款非隔离的车规级高密度电源模块,于去年宣布批量生产。这是一款最大输出为 2kW 的 DC-DC 转换器,可将 35V 至 58V 输入电压转...
2025 年 5 月 14 日,马萨诸塞州安多弗 - Vicor 公司(Andover,MA )宣布,Vicor K.K 日本公司(总部:东京品川区)将在日本汽车工程师协会(JSAE)主办的汽车工程展览会上展示 48V 区域架构的优势。 Vicor 正与原始设备制造商和一级供应商合作,利用 48V 配电和高密度模块化 DC-DC 转换器设计更小、更轻的电源系统。了解 Vicor 用于设计 48V 区域架构、主动悬挂系统和其他汽车子系统的三款车规级电源模块产品。Vicor 电源模块可实现快速电...
边缘计算对于充分发挥人工智能 (AI)、机器学习和物联网 (IoT) 的全部潜能至关重要。供电和供电效率对于下一代边缘计算机系统优化性能非常关键。 随着边缘计算机数据处理的增加,该行业的功耗急剧上升。提升供电网络(PDN)才能满足这些飙升的需求。稳健的供电不仅仅是配电,还包括系统的效率、尺寸和热性能。Vicor 的高功率密度模块是具有顶级性能的 DC-DC 转换器,易于配置,可以串联使用,以快速扩展适应更高的功率需求。 参加 Vicor 在 Mouser 中国线上研讨会的演讲,了解如何设计最佳...
2025 年 4 月 30 日,马萨诸塞州安多弗 - 高性能电源模块领域的领导者 Vicor 今天宣布将参加 5 月 14日至 15 日在德国班贝格举行的 2025 年混合动力电动汽车电气电子系统及电能管理 (EEHE) 大会。 Vicor 将发表题为“使用正弦振幅转换器的电压转换:性能、优势和应用”的演讲,解释如何使用高密度固定比率转换器电源模块降低功率转换损耗、减小电源系统的尺寸和重量。演讲的讲师是汽车首席现场应用工程师 Haris Muhedinovic,他还将主持同一主题的海报展示环节...
2025 年 4 月 1 日,马萨诸塞州安多弗 - 随着汽车行业向 800V 电池和 48V 区域架构迁移,电源系统设计人员正在寻找可快速部署的解决方案,同时能优化性能减小尺寸、重量并降低系统成本。从高压转换到 48V 和 12V 会带来各种复杂的电源设计挑战。Vicor 全新的车规级电源模块旨在帮助电源工程师解决这些高压电源转换问题,通过并联操作实现业界领先的功率密度和可扩展性。 Vicor 将在 4 月 8 日至 10 日将于底特律举行的 2025 年国际汽车设计工程展 (WCX) 上发表...
2025 年 3 月 26 日,马萨诸塞州安多弗 - Vicor 全新推出的 DCM™ 系列,支持以 48V 为中心的供电网络,提供更高的系统效率和性能。DCM(DCM3717 和 DCM3735)的功率等级从 750W 到 2kW,功率密度达到 5kW/in3,拥有业界领先地位。需要可扩展解决方案的电源系统设计人员可以并联器件以获得更高的功率能力。 了解更多关于 Vicor DCM3717 和 DCM3735 的信息。 关于 Vicor 公司 Vicor 公司依托一系列专利技术,设计、开发、...
几代人对深空探索充满了向往,这源于他们对揭示宇宙起源的强烈渴望。意大利 Microgate公司 及其客户也在这段旅程中不断发现新事物,并获得灵感。Microgate 由 Vinicio 和 Roberto Biasi 兄弟于 1989 年创立,早期通过为职业体育赛事和赛车赛事提供高精度计时设备赢得了良好的声誉。之后,他们对极高精度的追求扩展到了太空领域,并发明了用于大型地球望远镜的电机控制系统。 通过地球上最大的望远镜探索深空 Microgate 与政府间地面天文学研究组织欧洲南方天文台(ES...
2025 年 2 月 14 日,马萨诸塞州安多佛讯(GLOBE NEWSWIRE)—— 日前,Vicor 公司(纳斯达克股票代码:VICR)宣布,2 月 13 日,美国国际贸易委员会(“ITC”)针对其第 337-TA-1370 号调查(“关于某些电源转换器模块及包含这些模块的计算系统的问题”)发布了一份最终裁定通知,确认 Vicor 9,516,761(“’761 专利”)号及 9,166,481(“’481 专利”)号美国专利为有效专利且受到了侵权,包含这些侵权电源模块的无许可计算系统应禁...
eVTOL 正在蓬勃发展,并在低空经济中有出色的表现。航空电气化面临着重大的电力挑战。其中一个重要挑战是经济高效地提供高性能以及航空级可靠性。尽可能降低 eVTOL 应用的重量也至关重要。额外的重量意味着更高的成本和更短的续航。 那么,如何在减小尺寸和重量的同时提供更高的功率和可靠性?高性能电源模块公司 Vicor 将使用高密度功率模块来解决这一挑战。它们可靠、高效,可以放在手掌中。这些微型 DC-DC 转换器具有良好的散热,非常适合从高压转换至 48V,再到更小的负载。 Vicor 中国的技...
Vicor 公司(马萨诸塞州安多弗)宣布,Vicor K.K 日本公司(总部位于东京品川区)将亮相于 2024 年 11 月 28 日至 29 日在日本熊本市崇城(SOJO)大学举办的能源与电子研讨会,现场将展示用于高性能计算(HPC)和电动汽车(EV)的创新、高效的电源转换方案。 Vicor KK 的高级应用工程师 Seishi Tsukimoto 将于 11 月 29 日下午 1 点发表题为“Vicor 的最新 HPC 和汽车电源解决方案”的演讲。Tsukimoto 将介绍 Vicor 的...
马萨诸塞州安多弗,2024 年 10 月 16 日——Vicor 发布了三款车规级电源模块,提供行业领先的功率密度,加速了 48V 分区架构的使用。BCM6135、DCM3735 和 PRM3735 支持车辆中的 48V 配电,具备 800V 至 48V 电源转换、48V 稳压和 48V 到 12V 稳压和转换,适用于传统的 12V 子系统。 这三个模块都可排列以提高功率水平,可显著减轻电源系统的重量。 关于 Vicor Vicor 是高性能电源模块的领导者,通过易于部署的模块化电源系统解决方...
马萨诸塞州安多弗,2024 年 9 月 30 日(GLOBE NEWSWIRE)—— Vicor 公司(纳斯达克股票代码:VICR)今日宣布 9 月 27 日美国国际贸易委员会行政法法官卡梅隆·艾略特 (Cameron Elliot) 发布了一项初步裁定,认定某些侵犯美国专利号 9,516,761 和 9,166,481 的电源转换器模块和含有这些模块的计算系统的进口产品违反了第 337 条的规定。 经初步裁定,包括计算系统的合同制造商在内的调查对象不具备实施所声称专利的任何要求的许可证。 根...
马萨诸塞州安多弗,2024 年 9 月 3 日(GLOBE NEWSWIRE)—— Vicor 公司(纳斯达克股票代码:VICR)(以下简称“公司”)今天披露了构成前瞻性陈述基础的事实依据,这些陈述是关于公司 2023 年 7 月 25 日财报电话会议上做出的预期收入增长的声明,但在最近针对公司提起的证券诉讼中,这些陈述被指控为不实。基于以下事实,公司声明这些陈述在当时是真实的。 截至 2023 年 7 月 25 日,公司已从一个重要客户(以下简称“客户”)获得了超过 3000 万美元的不可取...
Vicor 公司日前宣布,Vicor K.K Japan(总部:东京品川区)将于 2024 年 8 月 1 日参加 Techno-Frontier 2024 线上展览会,分享在电源系统设计中使用电源模块的创新优势。 Vicor KK 的高级应用工程师 Koji Nishikawa 将发表“Vicor 工厂自动化和移动产品的高性能电源解决方案”演讲,该演讲将介绍模块化电源解决方案,可最大限度发挥 AI 处理器、高性能计算、汽车、电池测试、ATE、测试和测量、航空航天国防和卫星等广泛先进应用的创新...
为了应对高性能计算应用日益增长的需求,处理器工作电流飚升至数百安培。为数据挖掘应用、人工智能、机器学习和深度学习供电都耗能巨大,是数据中心最耗电的部份。这带来了许多电源系统设计挑战,大多数超过了传统分立式供电网络的极限。 高性能电源模块公司 Vicor 将解释如何更好地解决传统多相负载点稳压器无法解决的电源设计挑战。Vicor 将于 8 月 1 日在台北举行的高效电源暨宽能隙技术应用论坛(Tech Taipei)上发表《AI 时代的电源设计挑战》。 Vicor 台湾现场应用工程师 Jeff C...
如今,航空业正经历前所未有的变革。技术在塑造航空领域未来发展方面发挥着越来越重要的作用。这些变革的一个重要部分是电气化以及如何为更加节能的全新机身及机载系统供电。预计接下来十年,航空旅行的增长将创下历史新高。因此,业界正在努力探索新方法,希望减少温室气体排放,促进其他可持续供电方式。 Vicor 的高性能模块化电源解决方案一直是航空应用的基本构建模块,实现了创新的高密度供电形式。这些替代方案包括混动、纯电动和氢动力设计。40 多年来,Vicor 一直致力于帮助客户在电源设计方面实现突破。 光临...
2024 年 6 月 26 日马萨诸塞州安多弗讯 —— 《环球新闻》Vicor 公司(NASDAQ:VICR)日前宣布,美国马萨诸塞州地方法院于 2024 年 6 月 24 日发布初步禁令,禁止富士康子公司向中国国际经济贸易仲裁委员会(CIETAC)对 Vicor 提起仲裁。 富士康子公司曾试图从 CIETAC 获得一项裁决,即其 Vicor 电源模块采购订单中的小条款赋予他们 Vicor 专利的免版税使用权,包括正在美国国际贸易委员会(“ITC”)申请中的专利。ITC 的排除令将禁止侵权的电...
Vicor 公司(马萨诸塞州安多佛)宣布,其日本分公司 Vicor K.K(总部位于东京品川区)将参加由日本汽车工程师学会(JSAE)主办的 2024 年名古屋汽车工程展览会及线上展览第 2 阶段,展示采用高效电源转换方法的新型电动汽车电源架构。 Vicor KK 的首席现场应用工程师 Tetsuo Haoka 将发表题为《采用 Vicor 模块的下一代电动汽车/软件定义车辆(EV/SDV)电源架构》的演讲。电动汽车的电源架构是软件定义车辆的关键基础,而软件定义车辆将依赖区域架构来管理 ECU...
2024 年 7 月 1 日至 4 日,电力电子年会(Power Electronics Annual Conference)将在韩国济州岛的济州海滩酒店及度假村举办。Vicor 将亮相本次活动,展示高密度电源模块如何帮助设计创新的电源解决方案,赋能电动汽车和广泛的工业应用。 Vicor 的紧凑型高密度电源模块比分立式电源设计解决方案更灵活、扩展性更强。公司的电源模块针对高效率和高性能进行了优化。您将了解如何利用高密度电源模块轻松设计先进的电源解决方案,以及小巧的外形设计如何使它们易于配置,并...
不到两年前,两个 Saab 遥控水下机器人 (ROV) 下潜 3000 多米,进入寒冷的南极水域,寻找于1915 年沉没的欧内斯特·沙克尔顿爵士的“耐力号”船。这位英国探险家的故事是一段具有无畏的领导力和毅力的传奇。本次任务的成功离不开 Saab Seaeye ROV,它使用先进的技术对残骸进行定位、检查和拍摄,无需再由人类来执行这种危险的深海探测对。 过去,商业潜水员冒着巨大的风险检查海底深处的油气管道、高压电缆、风轮机以及其它重要基础设施。Saab 消除了这种风险,将深海勘探专业技术...
2024 年 5 月 28 日,马萨诸塞州安多佛(GLOBE NEWSWIRE) – Vicor 公司(NASDAQ:VICR)日前宣布,专利审判和上诉委员会(PTAB)已驳回了 Delta 公司及其下游客户向国际贸易委员会(ITC)提出的每项针对 Vicor 专利的双方复审申请。 2023 年 7 月 13 日,Vicor 提起诉讼,指控“某些电源转换器模块及包含这些模块的计算机系统”侵犯了美国第 9,166,481、9,516,761 及 10,199,950 号专利(所主张专利)的权益。...
Vicor 公司(安多弗,马萨诸塞)日前宣布,其日本分公司 Vicor K.K(总部位于东京品川区)将参加由日本汽车工程师学会(JSAE)主办的汽车工程展览会,展示创新且高效的电动汽车(EV)电力转换技术。 Vicor 公司将参与第一阶段线上展览,运用其高密度电源模块,为客户提供高效且性能卓越的电源解决方案,应对最严峻的电动汽车电源挑战。目前,Vicor 正与汽车制造商及一级供应商合作,设计更小、更轻的供电网络,不仅增强了电动汽车的续航能力,还为升级到 48V 区域架构铺平了道路。 在此次线上...
欢迎参加 2024 年 5 月 15 日至 16 日在德国班贝格举行的 EEHE 2024,观看 Vicor 技术演讲和海报展示。 作为高性能电源模块领域的领导者,Vicor 将亮相 5 月 15 日至 16 日在德国班贝格举行的混合动力电动汽车电气电子系统及电能管理 (EEHE) 大会,展示在电动汽车供电网络中使用电源模块的创新潜力。 Vicor 公司汽车业务欧洲、中东和非洲地区高级战略 FA/系统工程师的 Nicola Rosano 将在 5 月 16 日中午 12:00 发表题为“以高于...
高性能电源模块公司 Vicor 将分享电源系统设计的最新创新,可实现高效率、高压转换,以及降低电池及电源转换系统复杂性和质量的最新途径。高功率密度模块可提供前所未有的高灵活性和高可扩展性,为大量电气化挑战实现创造性的解决方案。 汽车市场营销总监 Greg Green 将在两场 2024 电池热管理创新峰会上发表题为“使用高功率密度模块化电源转换器件提高转换器功率密度和灵活性”的演讲,一场将于 4 月 24 日在德国斯图加特举行,另一场将于 5 月 24 日在加利福尼亚州帕洛阿尔托举行。 Gre...
2024 年 4 月 2 日,马萨诸塞州安多弗讯 —— 随着汽车行业向 48V 区域架构过渡,电源系统设计工程师正在寻找具有领先功率密度、重量和可扩展性的新型高压电源转换解决方案。 Vicor 将于 4 月 16 日至 18 日在底特律举行的 2024 年国际汽车设计工程展(WCX™)上发表五场演讲,详细介绍其使用新型高密度、可扩展的电源模块,配合专有拓扑和创新封装技术,实现 800V 和 48V 电源转换方面的创新方法。 Vicor 的演讲包括: 为开关频率高于 1.3MHz 的高压转换实现...
2024 年 3 月 26 日,马萨诸塞州安多弗讯 — 《Vicor 电源驱动创新》播客的最新一期探索了电动摩托车领先制造商 Lightning Motorcycles 的电气化之旅。Lightning Motorcycles (Lightning) 致力于制造世界上速度最快的摩托车,并且凭借为热爱骑行体验的纯粹主义者提供最平稳、无振动的骑行体验而引以为傲。 “这种摩托车给人一种无限扭矩的动力感,没有振动、没有噪声,也不会产生热量,感觉非常神奇。”- Lightning Motorcycles...
在欧洲和其他地区,Vicor 通过全球分销商网络进行销售。Vicor 在销售产品的过程中严格遵守适用的美国出口法律和法规,并要求我们的授权分销商也遵守相同的标准。 俄乌战争爆发后,Vicor 选择立即停止向当时在俄罗斯开展业务的分销商发货。为了最大限度地降低供应链风险,Vicor 终止与在俄罗斯和白俄罗斯有销售渠道的东欧本地经销商合作。当美国、英国和欧盟开始对俄罗斯及白俄罗斯实施制裁时,Vicor 同样采取了制裁措施。 俄乌战争爆发后,各种新闻媒体报道称,俄罗斯一直能够获得由 Vicor 等主...
2024 年 1 月 30 日,马萨诸塞州安多佛讯 – Vicor 公司与边缘计算领导者 HIRO 合作,继续推出《电源驱动创新》播客系列节目。这次讨论主要介绍边缘运算(EC)系统如何将云计算用于更需要它的地方,服务于医院和只能城市等关键任务应用的需求。在最新一期节目中,HIRO 首席技术官 Fred Buining 与 Vicor 企业市场行销副总裁 David Krakauer 共同探讨,针对这一快速发展的技术分享了深度见解。 在最新一期节目中, 我们将了解 HIRO 如何提供紧凑、可扩充...
智能城市的建设融入边缘计算,数据中心的巨大增长正在消耗大量电力,都将电源技术推向了新的门槛。这也极大地刺激了电池的生产和电池驱动的应用,如无人机、机器人和许多其他应用。大多数高功率应用的电源空间有限,于是选择采用具有新型传感器的硬件和技术来丰富其系统。高性能电源模块公司 Vicor 将于 2023 年 12 月 23 日在深圳举行的亚洲电源技术发展论坛上展示其功高功率密度供电网络,可轻松适应和扩展不断变化的电力需求。 Vicor 中国应用工程师余训龙将介绍 Vicor 的模块化系统和创新供电网...
Vicor K.K Japan(总部:东京)将在由日本汽车工程师学会(JSAE)主办的 2023 KuruMobi 科技博览会 - “从汽车到移动设施” 上展示创新电源模块解决方案,以应对当今最严峻的两大电动汽车电源挑战。 Vicor KK 高级应用工程师 Seishi Tsukimoto 将在线上研讨会上发表题为"解决低压供电网络和 800V 至400V 快速充电兼容性挑战的 xEV 供电技术"的演讲。他将分享为电动汽车定制的低压 PDN 配置实例。此外,通过电源模块和独特的电源架构,他将提...
2023 年 11 月 15 日,马萨诸塞州安多佛讯 — 高性能电源模块领导者 Vicor 公司在《Vicor 电源驱动创新》播客中与水下机器人(ROV)领导制造商 VideoRay 进行了交谈。本次交谈探讨了快速成长的 ROV,可长时间安全地进入偏远深海位置。在最新一期播客中,您将了解到需求是如何迅速增长,以及 VideoRay 介绍其模块化方法如何帮助他们针对每项任务调整并定制 ROV。 VideoRay 总部位于宾夕法尼亚州,采用高密度电源模块,透过最新技术和先进供电网络建构 ROV。R...
噪声是供电网络中最常见的干扰类型之一,会降低效率和整体性能。11 月 25 日在西安举行的中国电力电子技术产业大会上,高性能电源模块公司 Vicor 将介绍如何利用高功率密度、高效的电源模块降低工业应用的噪声。 Vicor 中国应用工程师毛敏将介绍 Vicor 的模块化解决方案,该方案提供了低噪声和宽带滤波器,可以用尽可能小的尺寸处理低频和中频共模/差模噪声。Vicor 独特的架构和拓扑结构可支持广泛的高密度、紧凑和高效功率模块组合,这些模块具有可扩展性和热适应性。Vicor 中国团队将在现场...
2023 年 10 月 17 日,马萨诸塞州安多佛讯 — 高性能电源模块领导者 Vicor 公司与全球波浪能源系统领导者 C-Power 就如何利用并储存海浪能源进行了交谈。这个构想最初是俄勒冈州立大学的一个研究生项目,现已发展成为海上应用的突破性可再生能源解决方案,可为快速发展的“蓝色新经济”提供支持。 在最新一期节目中,您将了解 C-Power 的解决方案透过将海浪转化为可用的能源的形式,满足全球对能源生产脱碳的需求,同时实现了与云端之间的数据传输。C-Power 自主海上电力系统(AOP...
高性能电源模块公司 Vicor 将于 9 月 27 日在台北举行的功率元件高效转换技术暨市场趋势研讨会(Tech Taipei)上展示其用于高性能计算的 48V 组件生态系统。 Vicor 台湾工程师 Marco Hsieh 将于 9 月 27 日上午 11:20-11:50 发表关于 Vicor 电流倍增技术的演讲。Marco 将介绍使用分比式电源构架为高性能计算及 AI 应用供电的优势,可降低损耗并优化板载空间。 Vicor 展台也将展出 Vicor 最新的产品组合,不仅可实现 AC 或高...
“在首次骑行后,我确信电动摩托车将产生巨大商机。这种摩托车给人一种无限扭矩的动力感,没有振动、没有噪声,也不会产生热量,感觉非常神奇。” Lightning Motorcycles Corporation 创始人、首席执行官 Richard Hatfield 的体验,该公司目前保持着电动摩托车的陆地速度世界记录,时速超过 215 英里。公司位于加州 San Carlos,于 2007 年成立,与电动汽车先锋特斯拉仅隔几条街。San Carlos 当时是电动汽车开发协作的中心。 Lightnin...
Vicor 公司(马萨诸塞州安多弗)今天宣布,Vicor K.K Japan(总部:东京都品川区)将参加 2023 ITmedia 秋季线上博览会,分享如何利用高密度电源模块设计创新、高效的供电网络。 高性能电源模块公司 Vicor 将介绍适用于各种应用的高效电源架构。您将了解到使用电源模块进行设计的简便性,以及如何利用其小巧的外形轻松进行配置和扩展。Vicor 还将分享其专利架构,如分比式电源架构,可为要求严苛的电源系统实现高密度和高效率。 立即免费注册并加入我们的线上活动 线上活动:202...
荷兰埃因霍温 2023 年 7 月讯 — 上周,埃因霍温大学赛车队 (URE) 在荷兰阿森标志性 TT 赛道上参加了其在国际大学生电动车类方程式比赛本赛季的第一场比赛。他们非常自豪地驾驶着学生团队开发的最快、最轻的赛车进入了该赛季。在激烈的竞赛中,URE 展示了其非凡的能力,取得了值得称道的第 5 名。车队的出色表现不仅提高了人们对未来赛事的期望,也提高了他们对获奖名次的追求。 Vicor 公司为埃因霍温大学赛车队提供了高性能电源模块,帮助他们在车队成立 20 周年之际实现了有史以来最轻的赛车...
Vicor 公司日前宣布,Vicor K.K 日本于 2023 年 7 月 26 日至 28 日参加在东京国际展览中心举办的 Techno Frontier 展览会并展示产品。 Vicor KK 将在贸泽电子的展位联合参展,展示最新 Vicor 产品。这次将在日本首次重点展示隔离式中间母线转换器 BCM6135。这款高密度电源模块可在 400V 或 800V 与 48V 之间实现双向转换。欢迎莅临 Vicor 展位,观看简短演讲,了解 Vicor 最新 DC-DC 转换器及电源技术。 在 8 ...
电力电子元件的尺寸和重量直接影响着车辆的性能和续航里程。2023 年 7 月 6 日在韩国首尔将举办的顶级汽车业活动——第 12 届汽车创新日大会,Vicor 将展示如何利用创新的方法化解当今最棘手的车辆电气化挑战。Vicor 亚太区高级应用工程师 YK Choi 将发表题为“提高车辆的瞬态响应能力,告别 12V 电池”的演讲,深入介绍如何利用先进的电源模块,节约封装空间,增加续航里程,减轻电力电子元件的重量。 Vicor 经过实践验证的解决方案采用最高密度的电源模块,以及 48V 和专有电源...
高性能电源模块公司 Vicor 将于 6 月 26 日至 29 日在慕尼黑汽车高压电源系统大会上展示其 48V 专业技术。在特斯拉宣布转用 48V 电源之后,人们一直在寻找将汽车应用从 12V 转换为 48V 的最佳途径。48V 电源设计的领导者 Vicor 将介绍使用 48V 的优势,以及高密度电源模块如何实现轻松过渡,实现高度的灵活性和可扩展性。 汽车市场营销总监 Greg Green 和 Haris Muhedinovic 将主持一场讨论论坛,讨论 48V 性能优势、最佳实践和实施架构以...
2023 年 5 月 23 日,马萨诸塞州安多佛讯 — 高性能电源模块领导者 Vicor 公司帮助客户实现可改变世界创新。斗山创新(斗山集团)作客《Vicor 电源驱动创新》播客,讨论了他们透过其氢燃料电池动力组提供支持的救生应用,该氢燃料电池动力组可帮助无人机实现比使用锂离子电池远 5 倍的续航里程。在最新一期节目中,总部位于韩国的斗山集团公司分享了各种救生应用,其中无人机最为“英勇”,在许多长途救援任务中总是冲在最前面。斗山集团的技术涵盖一系列应用,许多都与人道主义任务有关。 Vicor ...
Vicor 将在 2023 年 5 月 22 日至 25 日于韩国济州岛举行的第 11 届国际电力电子大会 (ICPE) (ECCE Asia) 上推出两种解决电气化挑战的创新方案,此次会议是电力电子行业最重要的活动。Vicor 业经验证的解决方案采用最高密度的电源模块,并利用专用的48V电源架构,可将功耗降低 50%。 Vicor 在 ICPE 上的演示将提供创新的解决方案,既可提高性能、节省封装空间和载荷重量,还可提供电源设计的灵活性和可扩展性。 几十年来,Vicor 一直是 48V 电源...
高性能电源模块领导者 Vicor 公司今天宣布,将出席 EDN/EET 日本电源设计研讨会。Vicor KK 将展示“先进的电源技术如何释放全新的创新潜能”,其将解决模块化电源解决方案问题,最大限度发挥创新潜能。 Vicor KK 高级应用工程师 Koji Nishikawa 将于 5 月 12 日下午 1:50 发表演讲。该活动将在网上举行。 Vicor 模块化电源解决方案广泛用于人工智能处理器、高性能计算、汽车、电池测试、ATE、测量测试以及卫星等先进应用。小巧高效的 Vicor 电源模块...
2023 年 4 月 23 日,马萨诸塞州安多佛讯 — 随着汽车产业迅速向电压及功率要求更高的全电动汽车发展,电源系统设计工程师正在寻找高密度、轻量级并且能跨平台扩展的电源转换解决方案。 Vicor 将于 4 月 18 日至 20 日在底特律举行的全球汽车工程盛会“2023 国际汽车设计工程展”(WCX™) 上进行四场演讲,介绍使用其可扩展的高密度模块化电源系统技术实现 xEV 电源转换的创新方法。 Vicor 演讲包括: 使用电源模块减轻线束重量,减少行驶里程焦虑 讲演者:Nicolas R...
高性能电源模块领导者 Vicor 日前宣布其将参加由 EETimes 主办的 2023 先进汽车技术论坛。先进汽车技术论坛将关注快速发展的自动驾驶汽车 (AV) 及电动汽车 (EV)技术。Vicor 汽车市场营销总监 Greg Green 是参加专题讨论的电力电子专家之一,他将重点介绍在各种汽车应用中使用高密度电源模块的灵活性和强大作用。 本次虚拟大会和展会将启发汽车工程师使用最新技术为汽车供电网络实现创新。欢迎聆听 Greg 与其他电力电子领域的领导者讨论应对各种汽车电源系统挑战的不同方法。...
自动警务的概念始于几年前的科幻小说,但今天却是真实存在的,而且很有影响力。如果您花几分钟时间与 Knightscope 公司的联合创始人、首席客户官 Stacy Stephens 聊聊,就会发现先进的机器人安保其实更具吸引力。 这家公共安全技术服务公司于 2013 年在加州山景城成立,是世界上第一家在大型购物中心、停车场和社区公园等公共场所部署移动、全自主安全机器人 (ASR) 的公司。Knightscope 的愿景是找到更有效的方法遏制犯罪,同时最大限度降低执法人员面临的危险。 Knight...
2023 年 3 月 15 日,马萨诸塞州安多佛讯 — 高效能电源模块的领导者 Vicor 公司将在《Vicor 电源驱动创新》播客上采访机器人设计开发全方位服务集团 OLogic。OLogic 主要为设计各种各样的机器人与消费类产品以及商业电子器件提供服务。该公司位于硅谷地区,是首屈一指的机器人设计顾问,帮助世界一流的品牌和当今众多最具创新性的初创型机器人公司加快产品上市进度。 播客主持人 Vicor 公司产品开发副总裁 Robert Gendron 将与 OLogic 公司执行长 Ted ...
马萨诸塞州安多弗讯 - Vicor 赢得了第 19 届年度马萨诸塞州团队经济影响力奖金奖。马萨诸塞州促进商业增长的私营部门合作伙伴 MassEcon 宣布该州五个地域的获奖者。 获奖公司评选是根据自 2022 年 1 月 1 日以来的就业增长、设施扩建和投资、社区参与以及对多样性、包容性与公平倡议的承诺综合评定。 MassEcon在 2 月份确定了 13 名入围者并公布了每个地区的最终排名。获奖者将于 2023 年 4 月 6 日在福克斯堡的吉列体育场举行的颁奖仪式上受到表彰,活动由西铁城赞助...
2023 年 2 月 28 日,英国伦敦讯 — 高性能电源模块领导者 Vicor 今天宣布出席纽伦堡嵌入式世界大会并发表题为“为 AI 处理器供电:解决 SoC 供电难题”的讲演。该演讲是 2023 年 3 月 16 日举行的电路板级硬件工程讨论的一个环节。 Vicor 高级现场应用工程师 Massimo Gavioli 将于欧洲中部时间 14:45 至 15:15在大会最后环节发表演讲。演讲的重点是为 AI 处理器供电,解决限制处理器性能的 SoC 供电难题。最新工艺节点处理器功能的发展需要...
2023 年 2 月 22 日,马萨诸塞州安多弗讯 — 日前,Vicor 公司(NASDAQ:VICR)宣布与电子元器件代理及服务全球分销商安富利(NASDAQ:AVT)签署分销协议。 该协议将通过安富利业界一流的设计及供应链拓展 Vicor 电源模块的销售渠道,使全球客户都能以更高的系统性能和更大的可扩展性实现改变世界的创新。 “对于 Vicor 而言,能与一家和 Vicor 目标市场一致的全球领先企业合作是一次良机,”工业事业部与企业市场营销副总裁 David Krakauer 表示,...
2023 年 1 月 31 日,马萨诸塞州安多弗讯—日前,高效能电源模块的领导者 Vicor 今天在其《电源驱动创新》播客中探讨了一种自然阻止海岸侵蚀的新技术。最新一期主要探讨海岸环境及生态群落所面临的挑战,涉及海浪侵蚀造成的破坏,以及本月嘉宾 CCell 可再生能源公司何通过繁殖珊瑚礁因应这一挑战。 CCell 可再生能源公司荣获 2022 年年度电源系统产品大奖,其使命是遵循自然、利用自然恢复沿海环境的永续平衡,从而减少侵蚀影响,为世界各地的生态群落带来持久保护。 Vicor 公司产品开发...
Vicor, the leader in high-performance power modules, will present at Automotive Innovation Day 2026 (AID) in Seoul on July 1st, highlighting new, innovative possibilities enabled by using compact power modules in EV power delivery networks. David Pa...
Vicor Corporation (Andover, MA) announced that its Japanese subsidiary, Vicor K.K. (Shinagawa, Tokyo), will present at the Automotive Engineering Exposition 2026 ONLINE STAGE 1, organized by the Society of Automotive Engineers of Japan, Inc., starti...
高性能电源模块领导者 Vicor 今天宣布,将出席在德国埃森举行的 2023 混合动力电动车电子电气系统 (EEHE) 大会。作为欧洲领先汽车电气化大会之一,EEHE 将于 6 月 13 日至 14 日举行,主要面向制造商、供应商、开发合作伙伴以及高校及研究机构的员工。 活动将举办讨论一系列主题的演讲,包括电气化架构与组件、车载能源网络、充电基础设施、电能管理、低压存储、电池管理以及电源电子产品等。Vicor 高密度电源模块可解决各种汽车电气化难题,包括电动汽车快速充电、高压电池转换以及 48...
Vicor K.K Japan (Headquarters: Shinagawa ward, Tokyo) will present power solutions for LEO (Low Earth Orbit) and MEO (Medium Earth Orbit) satellites at the 38th Microelectronics Workshop (MEWS 38), hosted by JAXA (Japan Aerospace Exploration Agency)...
2022 年 12 月 21 日 —— 12 月 16 日,马萨诸塞州安多弗讯 — 波音公司 O3b mPOWER 通信卫星的发射标志着 Vicor 公司(VICR 纳斯达克)的一个里程碑,其高性能、耐辐射的电源模块支持波音公司的卫星任务。波音公司的 O3b 卫星将帮助向全球宽带接入有限或无宽带接入的"其他 30 亿人"(O3b)提供宽带互联网接入。 凭借丰富的经验,Vicor 电源模块无比适合为现代通信 ASIC 和 FPGA 供电,它们需要 Vicor 的软开关和高频 ZCS/ZVS 功率...
2022 年 12 月 13 日,马萨诸塞州安多佛讯 — Vicor 日前宣布发布《电源驱动创新》系列播客第 3 期,讨论可带来世界变革的技术。本期主要探讨电动飞机及混合动力电动飞机的发展、挑战与优势。 在该第 3 期《电源驱动创新》中,Vicor 的 Robert Gendron 将与 Ampaire 技术长 Ed Lovelace 讨论电气化飞机,内容涉及从短途货运飞行到超音速运输方式的使用。Ampaire 是飞机电气化领域的全球领导者,因航空创新与环境永续性而荣获过奖项。Robert 和...
2022 年 12 月 5 日,马萨诸塞州安多弗讯— 以通过与海洋栖息地和平共处,应对海岸侵蚀问题为使命的 CCell 公司在伦敦力压群雄,从 13 个竞争对手中脱颖而出,荣获 2022 年 Elektra 电源系统产品大奖。Ccell 总部位于英国,始终致力于通过保持生态友好的方式来减缓海岸侵蚀,以拯救海岸环境并保护世界各地的生态群落。 由于气候变化,全球超过 51% 的海岸线正在被侵蚀,其正在逐渐破坏沿海生态群落及其赖以生存的环境。CCell利用可再生能源和创新的电源转换技术促进海水电解,...
马萨诸塞州安多弗讯 — 2022年 11 月 16 日,“电源驱动创新”播客专注带来世界变革的创新,探讨电子技术如何用于解决实际挑战。该系列播客第一期的专题内容是无人机 (UAV) 系统制造商 Dragonfly Pictures (DPI)。 本期播客深入探讨了一个多旋翼无人机中继(UAMR)系统,以及 DPI 如何通过一种新型的系留无人机(无人机系统)将通信范围扩展 3 倍。DPI 运营副总裁 Joe Pawelczyk 将与 Vicor 公司产品开发副总裁 Robert Gendron...
2022 年 11 月 3 日,马萨诸塞州安多弗讯 — Vicor 公司(NASDAQ:VICR)非常荣幸地接待了美国参议员 Edward Markey,他参观了 Vicor 位于马马萨诸塞州安多弗联邦街的世界首座 ChiP™(转换器级封装)工厂。参议员 Markey 会见了负责运营世界最先进的自动化电源模块生产线的一线工作人员。这所最先进的全新 Chip 工厂扩大了 Vicor 业界一流的高密度电源模块的生产,可为汽车电气化和数据中心/人工智能应用提供强大支持。 “非常荣幸 Markey 参...
11 月 3 日,在纽约长岛举办的 IEEE 电力研讨会上,Vicor 的高级首席工程师兼高级系统设计工程经理 Chris Swartz 将介绍基于 SPICE 的电力电子电路时域仿真。 这场演讲题为“电力电子工程师电路仿真入门”,重点介绍电力电子硬件和固件首次设计成功过程中固有的一些挑战。本次演讲将通过许多实例介绍各种仿真器的优势,以及开发仿真策略以实现高效电路仿真的方法。 注册本次活动 如需更多地了解 Chris 的演讲或 Vicor,请光临 30 号展位。 关于作者 Chris Swar...
2022 年 10 月 12 日,马萨诸塞州安多弗讯 — 日前,Vicor 发布了“电源驱动创新”播客,该播客主要介绍开拓性技术,这些开拓性技术的原创公司均通过富有远见的领导力和工程设计开发了能带来世界变革的产品。这些播客将探讨电力电子产品在为实际问题提供突破性解决方案方面发挥的重要作用。 播客的特色是个人采访,采访对象所在的公司均是其领域内的创新者。无论听众是电子设计工程师、开发工程师,还是系统工程师, 收听“电源驱动创新”播客,都将获悉这些快速发展的公司的技术解决方案,它们突破了传统思维局...
9 月 16 日,Vicor 公司在马萨诸塞州安多佛伍斯特极地公园荣获卓越制造奖。继 5 月首座 ChiP 工厂(转换器级封装 )扩建后,Vicor 已成为马萨诸塞州公认的制造领先企业。 Vicor 运营副总裁 Mike McNamara 指出:“荣获卓越制造称号,是一种莫大的荣耀。几十年来,Vicor 一直在为高性能、高密度电源模块进行先进的电子封装创新。我很荣幸能代表众多 Vicor 同仁获得这份殊荣,是他们使这一切成为可能。” 在马萨诸塞州参议员 Barry Finegold 的支持下,...
Vicor 将分享其全新的创新方法,以解决当今最严峻的高性能计算挑战。全球人工智能/计算市场产品经理柴思宇将于 8 月 10 日在中国北京举办的 2022 开放计算中国技术峰会上介绍”电流倍增技术的进步可实现新的人工智能处理器电源解决方案”。 虽然顶级 xPU 有能力支持当今最严密的应用程序,但电源限制了整体的系统性能。随着人工智能处理器的功率水平不断上升,核心电压随着先进的工艺节点而下降,这会导致 PDN 阻抗压降和功率损耗不断增加,限制了处理器的效率。 Vicor 利用分比式电源架构(FP...
Vicor 公司(马萨诸塞州安多佛)日前宣布,Vicor K.K 日本公司(总部位于东京品川区)将参加 2022 年 TECHNO FRONTIER 线上展会。 Vicor 将在虚拟展位上展示面向 AI/数据中心、汽车、工业、机器人和无人机(UAV)领域的最新电源创新产品。 Vicor KK 的高级应用工程师 Seishi Tsukimoto 将介绍 Vicor 的“电池虚拟化”汽车解决方案,揭示如何应对电动汽车快速充电的兼容性挑战。 “电池虚拟化”是 Vicor 解决 800V 电池与 40...
功率转换技术的创新正在推动机器人设计的变革。今天的集成电源模块正在满足尺寸、重量、电源预算以及成本效率的需求,从而将机器人从工厂、家庭以及商业应用带入一个想象中的广阔新天地。 我们正处于一个机器人为我们的生活带来巨大优势的历史转折点。OLogic 公司对机器人的广泛的应用至关重要。 OLogic, 是一家位于加州圣克拉拉的电子设计咨询公司,拥有超过 15 年的丰富经验,通过提供电气、机械与工业工程支持以及软件及固件工程设计,帮助客户将大大小小的机器人设计推向市场。这其中包括电源电子器件集成专业...
2022 年 5月17 日,马萨诸塞州安多弗讯(GLOBE NEWSWIRE):5月18日,Vicor 即将举办全新的业界一流电源模块制造厂落成典礼,州政府及地方政府官员将亲临现场庆贺。全球首座转换器级封装 (ChiP™) 制造厂,或称“ChiP 工厂”,支持在美国实现可扩展、自动化,经济高效的电源模块制造。 2022 年 5 月 18 日上午 10 点,州政府及地方政府代表在联邦街 400 号与 Vicor 员工及高级管理层将一起参加了开业剪彩仪式。 随着全新 ChiP 工厂的落成,Vico...
世界各地都可能发生自然灾害,恢复通信对于现场急救人员而言至关重要,这样才能及时满足灾民当时的迫切需求并恢复饮用水、食品和电力等基本生活物资的供应。 一家日本的工程公司, Fukaden 公司正在通过为高功率系留无人机中的移动通信基站供电,来为这项人道主义事业提供支持。现场急救人员一到现场,就可部署这些重量很轻的便携式无人机,以提供即时通信功能。这为急救人员提供了快速决策以及沟通所需的支持。 在与日本主要电信运营商的合作中,Fukaden 已经对其电源控制箱 II 主电源单元进行了演示测试,该...
上海,中国 — Vicor Corporation (NASDAQ: VICR) 凭借其应用在大电流 AI 处理器上的分比式电源架构(FPA™)的横向供电解决方案,荣获了 2021 年全球电子成就奖(WEAA),电源管理/电压转换器类别的年度最具创新产品奖。共有六家公司与 Vicor 同时荣获了该奖项,它们是亚诺德、圣邦微、金升阳、艾普凌科、帕沃英帝格盛。 “感谢 Aspencore 分析师团队颁发该奖项,认可创新能够将商品化的电力行业转变为战略优势。该奖项是对提升 AI 处理器功率的肯定。...
边缘计算对于充分发挥人工智能 ( AI )、机器学习和物联网 ( IoT ) 的全部潜能至关重要。这些技术正在融入我们生活的方方面面:自动驾驶、智能楼宇、机器人、供应链管理和医疗保健。 何为边缘计算? 边缘计算作为速度更快的(中间层)数据中继技术,可在设备中实现关键任务的实时响应。边缘计算通过本地支持 AI,无需依赖云端 AI,可显著提升服务与应用。边缘就是智能决策的地方,决策何时将计算从边缘移至云端。 荷兰创业技术公司 HIRO 主要开发创新高性能的可靠边缘基础架构(软硬件),可将智能边缘作...
伦敦 - Dynamis PRC 是米兰理工大学(Polimi)的方程式赛车学生(Formula Student)队,由 100 多名学生组成,每年设计并制造一个赛车原型,参加国际大学生方程式(Formula SAE)锦标赛。在参加燃油车竞赛 15 年后,Dynamis PRC 在燃油车方程式学生赛(Formula Student Combustion)世界排名中位居第四,意大利排名第一。 该团队目前正从燃油车转向电动车,使他们能够对车辆的设计和性能进行多项改进。其中最主要的是减重,原来采用超...
在快速成熟的人工智能 5G 无线网络和物联网 (IoT) 系统的推动下,全球数字化转型进展顺利,这些系统部署数十亿款智能边缘传感器,将实时数据发送至云端。但您是否曾停下来思考过,我们将如何为所有这些设备和技术提供动力? 位于罗德岛东格林威治的配电产品制造商 VoltServer,正在通过其荣获专利的独特 Digital Electricity™ 技术改变能源传输的未来,该技术使用低成本的现有数据线,在长达 2 公里的远距离间安全传输高达 2kW 的电源。 迄今为止,VoltServer 产品已...
开发利用海浪能是一个快速发展的领域,海洋工程师正在改进技术,以提供可靠、经济高效的海洋能源发与存储,并实现全新的海上数据与通信服务。 哥伦比亚电力技术公司 (C-Power) 位于俄勒冈州科瓦利斯市,是波浪能系统的全球领先企业,通过为海上设备提供低可靠、经济高效的发电与存储解决方案以及数据及通信服务,帮助扩展海洋经济。C-Power 自主海上无人电力系统 (AOPS) 可捕获机械动能并将其转化为可用的电力,用于广泛的海洋应用,如海洋油气勘探与生产、海洋碳封存、海洋研究、水产养殖与国土防御等。 ...
2021 年 4 月 15 日, 加州山景城讯 — 利用全面自主机器人致力于强化美国安防工作的高级物理安防技术开发商 Knightscope 公司日前宣布选择 Vicor 为其未来第 5 代自主安防机器人 (ASR) 提供动力。 Knightscope 公司董事长兼首席执行官 William Santana Li 表示:“我们很高兴 Vicor 能继续与我们合作,成为我们推进技术与自动充电技术的一部分,帮助我们的产品全天候高效运行。” Vicor(NASDAQ:VICR)是高性能电源模块的领导...
马萨诸塞州安多弗讯 — Vicor 公司(NASDAQ:VICR)日前宣布任命 James F. Schmidt 为首席财务官,2021 年 6 月 1 日起生效。Schmidt 先生将进入 Vicor 董事会,担任公司财务主管兼秘书。 加入Vicor 前,Schmidt 先生于 Analog Devices (ADI) 任职 35 年。他的职业生涯始于晶圆厂,工作经验丰富,涉及财务、工程、运营和销售等领导职位。他先后毕业于辛辛那提大学 (University of Cincinnati) 和...
港口安全监视、水雷对抗和水下搜救都是非常危险的任务,不应再危及生命和船舶安全。在需要持续任务关键型水下检查或勘探的地方,水下机器人 (ROV) 是维持安全、支持打捞工作和揭开海洋秘密最安全、最有效的方式。 带视频的 ROV 能够更长时间处于难以接近的极深水下位置。为提高效率,ROV 需要稳健的高密度供电网络 (PDN),不仅可让所需的推力能够承受移动的洋流,而且还能够在为有效载荷提供空间完成特定任务工作的同时,提供稳定的环境视图。 VideoRay 系留水下机器人由主机平台或船舶供电,可部署在...
斗山创新(DMI)正在使用由其创新的能量密集型氢燃料电池驱动的无人机,向偏远地区运送人道主义救援物资。这些无人机飞行时间长达两个小时,已在美属维尔京群岛之间运送口罩和应急物资,并向位于济州岛的韩国最高峰汉拿山山顶(1947米)运送医疗AED。这项技术为拓展移动机器人的活动范围及载荷能力铺平了道路。 DMI 无人机向维尔京群岛运送紧急医疗物资。氢燃料电池组可为无人机实现超过 2 个小时的飞行时间,比大多数电池供电无人机长 4 倍。 此外,DMI远程无人机现在也用于商业应用,其中较长的飞行时间实现...
马萨诸塞州安多弗讯 — 日前,Vicor 公司(NASDAQ:VICR)宣布推出其首款辐射容错 DC-DC 转换器电源模块,该模块采用 Vicor 最新电镀 SM-ChiP™ 封装。ChiP 可从 100V 的标称电源为高达 300 瓦的低电压 ASIC 供电,其经过波音公司测试,不仅能够抵抗50 krad 电离总剂量,而且还具备抗单粒子干扰(single-event upsets)的功能。凭借冗余架构实现对单粒子干扰(single-event upsets)免疫,将两个具有容错控制 IC 的...
马萨诸塞州安多弗讯— Vicor 公司(NASDAQ:VICR)今日宣布任命 David Krakauer 担任企业营销与渠道策略副总裁。Krakauer 先生将全面负责市场营销活动,包括企业品牌宣传、推广与沟通,以及渠道营销与销售支持。 在加入 Vicor前,Krakauer 先生负责 ADI 的企业营销与客户体验工作,并于前期成功地管理多条产品线。Krakauer 先生拥有麻省理工学院电子工程本科及硕士学位,以及麻省理工学院斯隆管理学院的 MBA 学位。 Vicor 全球市场与营销高级副总...
马萨诸塞州安多弗讯— Vicor 公司(NASDAQ:VICR)宣布荣获 2020 年全球半导体联盟 (GSA) 的最受分析师欢迎的半导体公司大奖。Vicor 高效率、高密度的电源系统解决方案可推动人工智能及其它要求严格的应用发展。Vicor 是包括 AMD、NVIDIA、Inphi 公司和 SiTime 公司在内的 5 家提名公司中的一家。 来自两家顶级公司的半导体金融分析师为该奖项评选出了他们最喜爱的半导体公司。分析师依据历史数据和预测数据做出决定,如股价、每股收益、收入预测与产品性能等。...
BISinfotech awarded Vicor the prestigious BETA (BIS Excellence & Technovation Award) Award, recognizing Vicor as an “Innovator in Power” for the Factorized Power Architecture (FPA). The Vicor Factorized Power Architecture reduces power losses associ...
颇负盛名的英国房车锦标赛 (BTCC) 是一项始于 1958 年的悠久赛事。30 多辆精心设计的赛车为获胜竞相角逐,令赛事精彩壮观。2022年,英国房车锦标赛将会增加一个新的维度,并将成为业界首个采用轻度混合动力汽车的大型房车锦标赛。 BTCC 规定,驾驶员可以战术性地使用电动机提升车辆性能,并提高车辆加速能力。此合同已授予 Cosworth Electronics,该公司把这项高度专业化的工作分包给 Delta Motorsport。由于其在电子领域拥有多学科工程声誉和专业技术,Delta ...
固定翼无人机可带来高速穿越空域的能力,但它们无法用于需要静止不动的空中飞行的应用,这种飞行对于持续空中监控和通信应用而言尤为重要。 早期对系留无人飞艇的实验暴露出了一个基本挑战,那就是它们在强风条件下,相对而言无法保持静止不动。需要一种新方法,Dragonfly Pictures 公司 (DPI) 开发了一种新型无人机 — 原地悬空系留无人机。 与每 20 分钟需要更换电池的电池供电多旋翼无人机不同,系留无人机通过一根连接基站的电线接收电源。因此,它们可以在空中停留数小时,甚至几天时间。DPI...
2020 年 9 月 15 日,马萨诸塞州安多弗讯 — Vicor 公司 (NASDAQ: VICR) 今日宣布拓展与艾睿电子(NYSE:ARW)在欧洲、中东以及非洲的伙伴关系,达成全球代理协议。 Vicor 全球代理与渠道战略副总裁 Rich Begen 表示:“我们期待与艾睿电子紧密合作,为其广泛的客户群提供 高度差异化的模块化电源解决方案。” “这项协议的达成正值我们的众多客户需要为不断变化的供电网络提供更小、更高效的解决方案,以满足日益增长的系统电源需求。” 艾睿电子全球市场营销与...
Vicor 公司(马萨诸塞州安多弗市)今日宣布,Vicor K.K Japan(总部:东京品川区)将参加 2020 年 ITmedia 线上博览会。 Vicor 将在线上展位中展示机器人应用中的最高效供电。 免费注册: 活动名称:2020 年 ITmedia 线上博览会 日期:9 月 1 日 - 30 日 https://ve.itmedia.co.jp/em/2020a/index.html (日本限定) 关于 Vicor Vicor 基于一系列专利技术设计、开发、制造和销售模块化电源组件和...
Vicor 公司(马萨诸塞州安多佛)日前宣布,Vicor K.K 日本公司(总部位于东京品川区)将参加 2022 年 TECHNO FRONTIER 线上展会。 Vicor 将在虚拟展位上展示面向 AI/数据中心、汽车、工业、机器人和无人机(UAV)领域的最新电源创新产品。 Vicor KK 的高级应用工程师 Seishi Tsukimoto 将介绍 Vicor 的“电池虚拟化”汽车解决方案,揭示如何应对电动汽车快速充电的兼容性挑战。 “电池虚拟化”是 Vicor 解决 800V 电池与 40...
2020 年 7 月 9 日,马萨诸塞州安多佛(Globe Newswire)——Vicor 公司(NASDAQ:VICR)日前宣布,将于 2020 年 7 月 23 日(星期四)下午 5:00(东部时间)举行 2020 年第二季度财报电话会议并进行网络直播。公司首席执行官 Patrizio Vinciarelli 与首席财务官 James A. Simms 已准备好发言,介绍截至 2020 年 6 月 30 日的三个月和六个月的财务及经营业绩,然后是问答环节。 第二季度的财报将于 2020 ...
Vicor 已针对 Mil COTS 应用发布两款最新 ZVS 降压稳压器 PI3323 和 PI3325,其支持 -55°C 至 +120°C 的更大工作温度范围,采用可选锡铅 10 x 14 毫米 SiP BGA 封装。这些高密度、高效率的降压稳压器支持14 至 42V 的输入电压范围以及 3.3V 和 5V 的额定输出电压,可调范围分别为 2.2 至 4V、4 至 6.5V。这些器件不仅可提供高达 22A 的稳定工作电流和高达 96% 的峰值效率,而且还可轻松并联、增强供电。 更大的工作...
2020 年 6 月 25 日,马萨诸塞州安多弗讯 — 高密度、高效率电源管理解决方案领导者 —— Vicor 公司(NASDAQ:VICR)日前荣幸地宣布成为全球半导体联盟 (GSA) 的成员。GSA被誉为全球半导体行业之声。 Vicor 的GSA 会员资格反映了其在使用合封电源技术为处理器供电方面的领导地位,该技术可为 AI 加速卡、AI 高密度集群、高性能计算及高速联网的高级应用实现无与伦比的电流密度和高效的供电。 此外,Vicor 在 GSA 汽车领域的参与突显了其在使用创新电源模块实...
这款符合 VITA 62 标准的最新电源采用 Vicor 高密度高效 ChiP 电源模块开发,旨在满足 6U OpenVPX 传导散热底盘系统的需求。产品额定工作输入电压为 28V,可提供 3.3V 至 12V 的预定义输出电压,从而可提供高达 1000W 的功率。需要不同输出电压或功率级的客户可申请定制电源来满足其自己的规范要求。 模型 VIT028 6U: VIN: 18 – 42V VOUT: +12V +5V +3.3V +12V –12V POUT: 最大总和 1000W 封装尺寸:...
马萨诸塞州安多佛,2020 年 6 月 23 日(GLOBE NEWSWIRE)-- Vicor 公司(NASDAQ:VICR)日前确认,正如 2020 年 6 月 4 日宣布,公司的 2020 年度股东大会(“年会”)将通过音频网络广播的方式召开。 Computershare 将主持这次虚拟年会。要参加此次虚拟年会,相关方应在 2020 年 6 月 26 日上午 8:45 之前登录 https://www.meetingcenter.io/247759552。 股东或嘉宾只需在该网站的启动页...
对二氧化碳 (CO2) 排放不断上升的担忧日益加剧,这刺激了全球对纯电动汽车 (EV) 及混合电动汽车 (HEV) 的需求。此外,航空业也在经历类似的发展,相关机构正在分析电动航空产品的成本及性能优势。如果能够让航空旅行基础设施的成本降低,就可以将航空旅行扩展到服务不完善的偏远地区。 Ampaire(位于加州霍桑)始终致力于通过开发对环境无污染的、更低成本的安全、安静的电动飞机来实现这一愿景。相对于传统内燃机飞机而言,Ampaire 专注于实现燃料成本降低 90%、维护成本降低 50%、起飞及...
Vicor 公司(马萨诸塞州安多佛)日前宣布,任命 Masahiko Ogawa 为 Vicor K.K.日本公司(总部位于东京品川区)的汽车集团总监。Masahiko 在汽车行业拥有超过 22 年的经验,将在扩大 Vicor 的汽车业务和支持日本客户方面发挥关键作用。 在加入 Vicor 之前,Masahiko 供职于 STMicroelectronics,负责领导一个团队管理广泛的战略客户。此外,在总部设在马来西亚的 JVC Kenwood 工作期间,他领导一个全球采购团队,支持公司的汽车...
2020 年 6 月 4 日,马萨诸塞州安多弗(全球通社)讯 — 日前,Vicor 公司(NASDAQ:VICR)宣布,其 2020 年股东年会(以下简称“年会”)将通过音频网络广播召开。为响应与新冠病毒疫情相关的持续公共卫生预防措施,年会只举办远程会议,股东和嘉宾都不用亲临会场。Vicor 希望未来的股东大会都能在会场举行,没有任何例外情况,其中包括新冠病毒的持续影响。 之前公布的年会日期和时间不变,仍然是美国东部时间 2020 年 6 月 26 日(星期五)上午 9:00,业务议程也没有改...
随着机器人队伍对物流、配送及检验行业的重塑,对更高效和灵活的充电解决方案的需求正日益增长,而人工管理这些队伍以及全天候人员轮班处理突发充电需求也逐渐变得不可行。因此,下一步应该增强自主性,即在无人工干预的情况下,保持正常工作。这就是 WiBotic 大显身手的地方。 提高新一代机器人的自主性 WiBotic 位于华盛顿州西雅图,致力于为迅速发展的航空、移动、海洋及工业机器人生态系统提供充电必备的无线充电及电源优化解决方案。一系列的解决方案可通过无线充电站实现为机器人和无人机 (UV) 充电,无...
Vicor 公司(NASDAQ:VICR)与 Marubun Corporation(7537 TYO)日前宣布,双方已签署一份日本地区分销协议,该协议将于 2020 年 6 月 1 日生效。Marubun 是日本领先的分销商,向客户提供广泛的半导体产品,有着提供卓越技术支持和工程服务的悠久传统。 两家公司将密切合作,利用 Marubun 在日本的广泛客户群,推动 Vicor 先进电源模块产品组合的收入增长。该协议使 Marubun 能够为其客户提供具有业界最高功率密度和效率的高度差异化模块化...
最新DCM3717支持数据中心、汽车和工业市场的客户,可迅速为其传统的12V 负载部署高性能 48V 供电,同时显著优化电源系统尺寸、重量及效率。 DCM3717是尺寸为37 x 17 x 7.4 毫米的表贴封装转换器 (SM-ChiP),支持 40 至 60V SELV 工作输入电压,可提供 10.0 至 13.5V 的稳压输出、750W 的持续额定功率以及 97% 的峰值效率。 DCM3717支持纯电动及混合动力汽车的 LV148 规范(48V 汽车标准),以及近期出台的分布式 48V 服...
CCell 可再生能源公司 (CCell Renewables) 是一家海洋自然科学公司,旨在通过大规模恢复和种植新珊瑚礁来抑制海岸侵蚀并改善海洋生态系统。最新数据显示,世界超过 70% 的海岸线正在受到侵蚀,全球有 2 亿人依赖珊瑚礁提供的保护,世界各地许多栖息地的社区和生计都处于危险之中。 CCell 珊瑚礁种植系统 是以电解海水为基础,将碳酸钙(石灰石)沉积在具有阳极和阴极(电极)的大型钢框架上,赋予新珊瑚礁早期结构。这项技术具有革命性突破,它无需数百年,而仅需5年时间就可以生产出令人...
2020 年 5 月 14 日,马萨诸塞州安多弗讯 — Vicor (NASDAQ:VICR)推出面向直接由 48V 供电的高性能 GPU、CPU 和 ASIC (XPU) 处理器的ChiP-set。一个驱动器模块MCD4609加上一对电流倍增器模块MCM4609,可提供高达 650A 的持续电流和 1200A 的峰值电流。得益于小的空间占用以及纤薄的尺寸(45.7 x 8.6 x 3.2 毫米),电流倍增器可部署在靠近处理器的位置,不仅能显著降低配电网络 (PDN) 损耗,而且还能提高电源系...
Vicor 宣布推出隔离式稳压 270V-28V DC-DC 转换器 DCM5614,其采用 5.6 x 1.4 × 0.3 英寸 VIA™ 封装,额定输出功率为 1300W。DCM5614 重量仅 178g,提供无与伦比的功率密度,可达451W/in3 ,支持功率密度、重量和效率都至关重要的高级机载、舰载及无人机系统。 DCM5614具有 96% 的效率,不仅可显著降低功耗,而且创新平面 VIA 封装散热良好,还可以实现多种散热策略以提升散热性能。此外,多个模块既可轻松并联,增加功率,也可便...
Vicor 现已发布 PI3740 ZVS 升降压稳压器,支持 -55°C 至 +115°C 的更大工作温度范围并采用可选锡铅 BGA 封装,可充分满足 MIL COT 的应用需求。PI3740 是一款高密度、高效率的升降压稳压器,支持 8 至 60V 的输入电压范围以及 10 至 50V 的输出电压。该器件不仅可在 10x14 毫米的 SiP 封装中提供高达 140W 的电源,而且还能够与其它器件并联,实现更大的功率传输。此外,ZVS 开关拓扑还可实现高达 96% 的效率。 最新 PI374...
Vicor 应用工程副总监 Paul Yeaman 将于 3 月 15 日至 19 日在新奥尔良与其他磁电专家一起出席 2020 年亚太经合组织大会。Yeaman 将肯定良好磁性产品对于开发高性能、高功率密度电源组件的重要性。Yeaman 及其他六位专家不仅将现场回答问题,而且还将讨论磁性材料的未来。 亚太经合组织磁性材料小组会议主持人 Kevin Parmenter 表示:“很少有人知道磁性产品的工作原理,更不用说如何正确设计磁性产品。获得电源转换器成功的最重要因素是设计、控制和制造。但在整...
设计高性能电源系统的复杂性逐年增加。为高性能电源转换部署稳健的设计方法,对于实现一次性成功以及满足新兴技术快速变化的电源需求至关重要。 Vicor 是高性能模块化电源系统的创新企业,将于 2020 年 3 月 31 日起,在于班加罗尔开始的 2020 年全球巡演高性能电源转换研讨会暨研习会系列上分享专业技术。 为期一天的免费赠送研讨会包括主题介绍,这一天的大部分时间是专家主导的互动研习会,大会不仅将确定常见的误区,而且还将提供获得成功高性能电源系统设计的方法指导。 精彩内容: 您将了解支持 E...
设计高性能电源系统的复杂性逐年增加。为高性能电源转换部署稳健的设计方法,对于实现一次性成功以及满足新兴技术快速变化的电源需求至关重要。 Vicor 是高性能模块化电源系统的创新企业,将于 2020 年 3 月 31 日起,在 2020 年高性能电源转换研讨会暨研习会系列上分享专业技术。 为期一天的免费赠送研讨会包括主题介绍,这一天的大部分时间是专家主导的互动研习会,大会不仅将确定常见的误区,而且还将提供获得成功高性能电源系统设计的方法指导。 精彩内容: 您将了解支持 EMI 降低、热建模、PC...
作为卫星移动宽带应用的企业级电子导航天线 (ESA) 系统的领先开发商,Phasor 与 Vicor 合作,为其系统开发了一款电源解决方案,该系统提供了在移动过程中前所未有的连接速度与带宽。 该技术为航空、航海、陆地移动与国防应用提供了可靠的卫星连接并取得重大突破,它帮助终端客户不管以何种交通方式出行时,都能实现参加多方视频会议或在线观看视频和播放音乐时不中断或掉线。 Phasor 的纤薄、平坦或保形固态电子导航天线系统可内置于火车等车辆的车顶,天线厚度小于 25 毫米,性能堪比 2.4 米以...
欢迎在 SC19 大会上莅临 Vicor 技术展位,讨论 48V 毂型电源模块的生态系统,该模块可解决先进计算系统的功率密度及供电挑战。 Vicor 技术专家随时欢迎您的到来,共同讨论高级负载点、横向及纵向供电解决方案,其可在超过 1000 安培的峰值电流下直接从 48V 为 1V 以下及 0.5V 以下的处理器供电。此外,Vicor 还将重点展示全新高密度、三相 AC 及 HVDC 前端电源模块。 对于仍然在负载点使用 12V 电源或在现有 12V 电源基础架构上添加 48V 人工智能加速卡...
日前,Vicor 公司(总部:美国马萨诸塞州安多佛;首席执行官:Patrizio Vinciarelli)宣布任命 Yuba Dozono 为 Vicor KK 总裁(总部:东京品川区),决议于 2019 年 7 月 1 日起生效。Dozono 先生将作为 Vicor 公司销售及市场营销副总裁身份监督 Vicor 公司日本业务。 对于本次任命,Vicor 公司全球销售及市场营销副总裁 Philip D. Davies 评论道:“日本是 Vicor 公司的重要市场。Dozono 先生不仅将为我们...
Vicor 公司将于 2019 年 11 月 11 日至 14 日出席在德国柏林举行的第七届国际 48V 电源系统大会。为期 4 天的会议将重点介绍顶级 OEM 厂商、一线厂商以及 Vicor 等创新技术供应商在汽车电子产品及电池技术开发方面的最新创新,可帮助 OEM 厂商为更高性能的汽车实现更小、更轻、效率更高的电源。 Vicor 全球汽车业务开发副总裁 Patrick Wadden 将介绍“使用高密度模块组件设计 48V 分布式电源架构”。架构提出利用 Vicor 先进的汽车级 DC-DC...
Vicor 公司日前宣布任命 Nicolas Richard 为欧洲汽车业务开发总监。 在加入 Vicor 之前,Nicolas 在 IDT (Renesas) 担任汽车销售和现场应用工程师,主要从事动力系统、信息娱乐系统和 ADAS 系统的技术销售。 他曾在安森美、大陆汽车和 VDO(大陆汽车)等公司担任过众多工程设计职位,工作涉及为混合动力汽车和电动汽车设计 DC-DC 转换器的项目。 在对这一任命进行评论时,Vicor 欧洲、中东和非洲销售副总裁 Henryk Dabrowski 表示:...
Vicor 在日本的技术支持工程师 Seishi Tsukimoto 将讨论行业当前面临的汽车电气化挑战,以及 Vicor 模块化方法如何提供前所未有的性能、灵活性和可扩展性,实现更快的车载充电。 Tsukimoto 将探索使用高级电源架构及模块化方法为系统设计供电的优势,其可更快、更高效地解决当前最棘手的汽车挑战。 Vicor 是一家高密度电源创新企业,拥有强大的 48V 电源转换专业技术。使用专利架构,Vicor 可针对当前要求最高的电源挑战提供最高密度的电源系统。Vicor 解决方案可在...
设计高性能电源系统的复杂性逐年增加。为高性能电源转换部署稳健的设计方法,对于实现一次性成功以及满足新兴技术快速变化的电源需求至关重要。 Vicor 是高性能模块化电源系统的创新企业,将于 2019 年 9 月 17 日起,在于 8 个国家、12 座城市举办的一系列 2019 高性能电源转换研讨会暨研习会上分享电源专业技术。 为期一天的免费赠送研讨会包括主题介绍,这一天的大部分时间是专家主导的互动研习会,大会不仅将确定常见的误区,而且还将提供获得成功高性能电源系统设计的方法指导。 精彩内容: 您...
AI 处理器功率正在急剧提升,需要为电源系统设计提供创新的方法。Vicor 将在 2019 年 9 月 17 日至 18 日,于加利福尼亚州山景城举行的 2019 人工智能硬件峰会上推出 Vicor 最新高密度模块化电源解决方案。Vicor 是峰会的金牌赞助商,在本次峰会上,人工智能领域的领导者将齐聚一堂,讨论人工智能技术及硬件的最新趋势与创新。 Vicor 公司副总裁 Robert Gendron 将介绍最新 AI 处理器供电的需求。他将介绍 Vicor 合封电源解决方案的发展,该解决方案主...
ODCC 峰会是中国主要的数据中心盛会,将领先的云计算及高性能计算专家齐聚一堂,共同讨论高级技术及行业挑战。在今年的活动中,Vicor 将展示 Vicor 最新 AC 及 HVDC 至 48V 和 48V 至负载的电源模块,其将为当前最具挑战性的数据中心电源问题提供解决方案。 新增高级人工智能运算导致服务器机架电源需求急剧上升,因此 Vicor 开发了可降低配电损耗并提高效率的 48V 解决方案。 Vicor 将通过其各种双向 48V 至 12V 及稳压 48V 至 12V 模块来演示这一效率...
800V BCM4414 是一款 1.6KW 隔离式、1/16 固定比率母线转换器模块 (BCM®), 其可在 500V 至 800V 的输入电压下平稳工作,提供 SELV 输出电压,峰值效率达 97.7%。最新 800V 模块是 Vicor 现有 700V BCM4414 的有力补充,可创建一系列具有更强隔离性 (4,242VDC) 及双向电压转换功能的产品。该 BCM 可轻松并联为功率更高的阵列,而 SELV 输出则可进行堆栈(串联),实现更高的输出电压。这两款 BCM 均采用 111 x...
常规解决方案解决不了当前最有难度的电源难题。Vicor 中国技术支持工程师 Jeff Chen 将确定电源工程师当前所面临的新兴大功率转换挑战。 陈先生将探索使用高级电源架构及模块化方法进行电源设计的优势,以更快、更高效地解决当前最棘手的电源挑战。模块化电源系统设计方法不仅可取消常规转换的冗余阶段,而且还可提供一种方法,带来易于扩展的高灵活电源系统设计。Vicor 拓扑及高级架构可实现市场上最大功率密度的电源解决方案。 Vicor 是一家高密度电源创新企业,拥有强大的 48V 电源转换专业技术...
Vicor 韩国现场应用工程师 Jerrad Choi 将介绍如何“使用电源模块进行高效电源设计”。他将介绍如何使用高级 48V 电源架构提高性能和效率。此外,他还将通过使用模块化电源系统设计方法,说明如何优化设计进程,创建更灵活的更小电源系统。 Vicor 是一家高密度电源创新企业,拥有强大的 48V 电源转换专业技术,可使用 FPA™ 和横向供电 (VPD) 等专利架构,针对当前要求最高的电源挑战提供最高密度的电源系统。Choi 先生将展示超级计算机、太阳能 ESS 和 LED 照明等行业...
Vicor 韩国公司现场应用工程师 Jerrad Choi 将讨论使用分比式电源架构 (FPA) 设计电源系统的优势。他的演讲“采用分比式电源架构进行高效率电源设计”将详细阐述在高性能计算、人工智能和机器学习等行业需要高密度、大电流传输时,分解电源的优势。此外,他还将介绍构建电源系统的模块化方法的优点,其不仅将缩短上市时间,而且还将带来高效率的电源系统设计。 Vicor 是一家高密度电源创新企业,拥有强大的 48V 电源转换专业技术,可使用 FPA 和横向供电 (VPD) 等专利架构,针对当前...
2019 年 4 月 11 日,马萨诸塞州安多弗讯 — Kyocera 公司(东京证券交易所股票交易代码:6971)和 Vicor 公司(纳斯达克股票交易代码:VICR) – 日前宣布将合作开发新一代合封电源解决方案,以最大限度提高性能并缩短新兴处理器技术的上市时间。作为这两家技术领导者合作的一部分,Kyocera 将通过有机封装、模块基板及主板设计为处理器提供电源及数据传输的集成。Vicor 将提供合封电源电流倍增器,为处理器实现高密度、大电流传输。本次合作将解决更高性能处理器快速发展所面临...
今天,由于数据中心以及汽车电源系统用电量的激增,原有的12V解决方案已经不能满足市场需求,48V解决方案应运而生。作为高密度48V电源组件的领导者,Vicor将展示其最新三相至48V以及48V至负载的模块化电源解决方案。 同时,应用于48V机架配电架构的全新DC-DC模块,以及众多先进的电源组件开发板将同期展出。 此外,现场将动态演示领先的沉浸式冷却系统。该系统采用沉浸式冷却技术工作,消除了传统风冷式系统的散热限制。同时,由Vicor ZVS 升降压稳压器支持的新一代高密度LED显示器也一并与...
PI358x 系列是 Vicor 48V ZVS 降压稳压器产品系列的最新成员,可为现有 LGA 和 BGA 系统级封装 (SiP) 产品提供一个全新低成本的 GQFN 封装选项。 PI358x 独特的 ZVS 拓扑能够在不影响性能的情况下,实现 48V 直接到负载点的应用。通过降压稳压,工程师可部署更高效的配电架构,减少 I2R 损耗,并消除高成本、低效率的中间转换级。 PI358x的工作范围从 30VIN 至 60VIN ,不仅可以实现2.2V 至 14V 的输出电压稳压,而且还可提供高达...
Vicor 与富昌电子合作,将在于德国纽伦堡举行的 嵌入式世界大会(2019 年 2 月 26 至 28 日)上展示这项高级数据中心散热技术及其优势。 高性能计算应用会产生过多的热量,虽然常规风冷是一种选项,但使用液浸式散热等高级散热技术可实现更高的系统效率。一些迄今为止最高级的处理器采用沉浸式散热技术工作,缓解了传统风冷式系统的散热限制。 在富昌电子 3 号厅 3-225 号展位上,Vicor 展示了其适用于高性能 CPU/GPU(浸入在 3M 产品 Fluorinert™ 中)的合封电源解...
Vicor 推出 4 款最新 DC-DC 转换器 ChiP 模块 产品系列非常广泛的 DCM™ 系列的最新成员采用 3623(36 x 23 毫米)ChiP (Converter housed in Package™) 封装,支持 1,032W/in3 无与伦比的功率密度。最新 80W DCM ChiP 支持 9V 至 75V 宽输入电压范围,可提供 12V、24V、28V 和 48V 额定输出电压。 该DCM ChiP 是一款 DC-DC 转换器模块,可提供一个业经验证的、比其它分立式解决方...
Vicor 公司创始人兼首席执行官 Patrizio Vinciarelli 将于 1 月 31 日出席在加州圣克拉拉举行的 2019 DesignCon,参与电源完整性未来问题的专题讨论。2019 IEEE William E. Newell 电力电子奖获得者 Vinciarelli 博士将公布垂直供电 (“VPD”) 解决方案,该解决方案主要面向在不足 1V 电压下需要超过 1000A 电流的高性能 AI ASIC。 DesignCon 将齐聚来自高速通信及半导体产业的 5000 名芯片、...
Vicor 将于 2018 年 10 月 26 日在台北市举办 48V 设计峰会。 48V 设计峰会将齐聚来自 OEM 及 ODM 厂商的工程专家以及 Vicor 电源系统设计专家。 峰会将涵盖最新的48V电源直接到负载点的模块化电源解决方案,,可实现并简化数据中心、电动汽车、LED 照明以及工业应用领域的高级电源系统设计。 关于Vicor Vicor 是模块化电源解决方案的领导者,该解决方案可简化 HVDC 及 AC 电源和 PoL 器件 48V 的创建和配电,实现 48V 直接至负载的转换...
2018 年 10 月 16 日,中国北京讯 – 日前,Vicor 公司(NASDAQ 股票交易代號:VICR)宣布推出一款三相 AC-DC 转换器模块 (RFM),其采用 9.4 x 5.9 x 0.6 英寸(24 x 15 x 1.5 厘米)的平板电源配置,可提供 10kW 的稳压 48VDC。RFM 针对冗余工作整合滤波与内建故障保护功能,可提供一组功率因数校正的稳压、隔离式 DC 输出。RFM 可通过配置,支持 全球范围200 至 480VAC 的三相 AC 电源。 RFM 纤薄的平板...
2018年10月9日、马萨诸塞州安多弗讯 — 日前,Vicor 公司(NASDAQ 股票交易代號:VICR)宣布 Vicor 首席执行官 Patrizio Vinciarelli 荣获 2019 年 IEEE William E. Newell 电力电子大奖,Patrizio 获此殊荣主要因为:“他在为分布式电源系统应用开发高效、高功率密度的电源转换组件过程中所表现出的极具远见卓识的领导才能”。 推动分布式电源系统效率、功率密度及灵活性发展的创新,从根本上改变了电源转换的技术及商业前景。201...
Vicor 公司副总裁 Robert Gendron 将在 2018 年北京开放式数据中心委员会 (ODCC) 峰会上发表主题演讲。 他将呈现《电源技术在云数据中心的发展与演进》的精彩演讲,介绍人工智能 (AI) 在云计算领域的发展。人工智能处理器现在正在将电源需求提升到新的高度。能为 AI 处理器供电并能充分发挥其潜力,可为处理器 VR 和数据中心电源基础架构及服务器机架的带来新需求。 Vicor 将在展会上展出 Vicor 三相 48V 和 48V 直接至负载的 AI 电源解决方案,以及液...
2018年9月26日 – 马萨诸塞州安多弗讯 — 日前,Vicor 公司(NASDAQ 股票交易代號:VICR)宣布任命 Patrick Wadden 为全球汽车业务发展副总裁, 2018 年 10 月 1 日正式生效。在该职位上,Wadden 先生将负责拓展和协调 Vicor 在全球汽车市场上的业务。 加入 Vicor 之前,Wadden 先生任职于 Integrated Device Technology ,是汽车细分市场北美销售团队的负责人。他之前的工作经验非常丰富,曾在 Analog ...
Vicor 应用工程总监 Paul Yeaman 将讨论与传统电源转换器设计相比,高级电源架构及创新封装为混合动力车、纯电动车以及自动驾驶汽车带来的优势。 2018 汽车 48V 电源及电气化系统论坛将于 10 月 17 日至 18 日在德国柏林举行,论坛将专注于旨在提高汽车性能、成本效益和燃油经济性的 48V 配电。 了解有关这些产品的更多详情: https://powerblog.vicorpower.com/2018/09/vicor-to-present-at-the-2nd-annu...
Vicor 将出席于 10 月 16 日及至17 日在北京举行的中国领先的数据中心活动 — 开放式数据中心委员会 (ODCC) 峰会,展示其面向 48V 机架配电架构及高级人工智能 (AI) 处理器的最新模块化电源解决方案。 展示的产品有三相至 48V 模块化电源解决方案和 48V 直接至负载的模块化电源解决方案,以及高级散热技术。 ODCC 的使命是打造中国数据中心开放式平台,推动互联网产业的发展及基础设施标准化,并加速互联网产业化的进程。 ODCC 峰会由阿里巴巴、百度、腾讯、中国电信、中...
PI354x-00-BGIZ 是 48V Cool-Power ZVS 降压稳压器产品系列的最新产品,为现有 PI354x-00-LGIZ LGA 系列提供了新的 BGA 封装选项。 Pi354x Cool-Power ZVS 降压稳压器的高性能 ZVS 拓扑可在不影响性能的条件下,实现 48V 直接至 PoL 的应用。采用从更高电压电源直接降压,工程师可更高效地部署配电架构,减少 I2R 功率损耗,并消除高成本、低效率的中间总线转换。 从36VIN 至 60VIN, PI354x 不仅可为从...
Vicor 为其日益壮大的 DC-DC 转换器模块 (DCM) 阵营新增 25 款最新产品,支持 ±1% 的更严格输出电源稳压。凭借 1,032W/in3 无与伦比的功率密度,最新系列的DCM模块允许工程师们运用最少的外加电路或下游组件来驱动需要更严格稳压的负载。 DCM ChiP(Converter housed in Package)是一款可从未稳压的宽范围输入生成隔离稳压 DC 输出的DC-DC 转换器模块。DCM 转换器采用高频率零电压开关 (ZVS) 拓扑,可在整个输入电压范围内始...
VIA DCM 系列是坚固的模块化 DC-DC 转换器,采用散热良好的纤薄(9.3 毫米)VIA 封装,支持宽输入电压范围规格和隔离式稳压高效率输出。这个全新 DC-DC 转换器系列具有增强的功能和性能,包括 EMI 滤波、瞬态保护、涌流限制,以及一个用于微调、启用和遥感的二级参考控制接口。 功率提高 3 倍、更纤薄 与最接近的同类竞争产品相比,Vicor 最新解决方案按体积算,功率密度提高大约 2.5 倍;按重量算,功率密度提高大约 3 倍。设计人员可以期待更好的散热性能和更全面的瞬态及电磁...
2018 年 6 月 5 日,德国纽伦堡讯 — 日前,Vicor 公司(NASDAQ 股票交易代號:VICR)宣布面向数据中心和汽车应用的混合 48V/12V 电源系统推出一款双向、非隔离式固定比率转换器。 这款 2317 NBM 是双向转换器,不管是在输入为 12V,输出为 48V 应用下,还是在输入为 48V 而输出为 12V 应用下,均可稳定提供 750W 的功率,带来超过 98% 的峰值效率。NBM (NBM2317S54D1464T0R) 采用 23 x 17 x 7 毫米表面贴装...
总结:在 48V 直接至 CPU 的前沿,Vicor 公司不仅将介绍如何构建和实施 48V 系统,而且还将介绍通过 48V 架构运行数据中心的低成本优势。在 2016 年的活动中, Google 宣布 了一项计划,推动将 48V 服务器及配电基础架构作为数据中心标准应用的发展。该演示不仅将说明从那以后所取得的发展,而且还将重点介绍使用 48V 背后的商业价值。 项目说明:“支持人工智能的电源系统” MHZ 驱动的电源组件,构成新一代高效率的小型电源 AI XPU(CPU 和 GPU)的电源 最...
2018 年 3 月 27 日,加利福尼亚州圣何塞讯 — 日前,Vicor 公司(NASDAQ 股票交易代號:VICR)宣布推出一款 12 至 48V 非隔离式升压转换器,为仍然依靠传统的 12V 配电的数据中心提供 48V 高性能 GPU支持。 2317 NBM 能够以超过 98% 的峰值效率将 12V 电压转换为 48V。该产品采用 23 x 17 x 7.4 毫米表面贴装 SM-ChiP 封装,支持 750W 的稳定功率以及 1kW 的峰值功率。NBM (NBM2317S14B5415T...
2018 年 3 月 6 日,马萨诸塞州安多弗讯 — 日前,Vicor 公司(NASDAQ 股票交易代號:VICR)宣布推出最新合封电源 (“PoP”) 芯片组,其中包括用于高性能 GPU、CPU 和 ASIC (“XPU”) 处理器的模块化电流倍增器 (MCM)。PoP MCM 不仅可倍增电流,而且还可为靠近 XPU 的 48V 电源分压至所需的较低电压,实现更高的 XPU 性能。配电效率和系统密度的提升超越了传统的无电流倍增功能的 12V 输入多相电源稳压器的限制。合封电源是一项支持耗电极...
Vicor公司推出的兼容 VITA 62 电源的全新电源系统产品系列专为 3U 开放式 VPX 系统精心设计,可在坚固的传导散热底座中实现高效率和高功率密度。初始产品支持额定 28V 或 270V DC 输入电压,可提供 3.3V 至 12V 的预设输出电压,提供高达 600W 的功率。需要不同输出电压或功率等级的客户可申请定制电源来满足其规格要求。 该系列产品已经过全面测试,将符合 MIL-461F 和 MIL-704F 标准。此外,28V 输入版本也符合 MIL-1275D 标准。 查看产...
Vicor 针对最新铁路运输及基础设施应用发布新一代 DCM,其所采用的一系列宽输入范围(43 - 154V 输入)3623(36 x 23 毫米)ChiP 支持高达 240W 的功率以及高达 93% 的效率。 现代铁路基础设施需要各种 DC-DC 转换器,为货运及客运市场提供各种不同的全新服务。客运轨道交通系统需要能够支持家庭信息娱乐的移动办公通信功能,而货运铁路系统则需要监控及控制功能,才能确保车上所有货品的运输安全性和及时性。同时,不论是车载安全系统还是站上安全系统,客运和货运车辆都需要...
Cool-Power ZVS 降压稳压器 PI3325-00-LGIZ 是目前面向 24V/28V 应用的最大电流输出 ZVS 降压稳压器,可在高达 20A 的电流下提供稳压 5V 输出。PI3325-00-LGIZ 采用 10 x 14 x 2.5 毫米 LGA SiP 封装,可满足越来越多应用对高功率密度的不断需求。此外,它还可为 48V 输入版 ZVS 降压稳压器 PI3325-00-LGIZ 提供引脚对引脚兼容,帮助设计快速从 24VIN 移植至48 VIN 。 PI3325-00-...
2018 年 1 月 9 日,美国马萨诸塞州安多佛讯 — Vicor 公司(纳斯达克股票交易代码:VICR)日前宣布 Vicor 面向高性能、大电流 CPU/GPU/ASIC(“XPU”)处理器的合封电源模块化电流倍增器 (MCM) 荣获《电子产品》年度产品奖。 Vicor 产品是仅有的 12 款入选《电子产品》特定奖项的产品之一。获胜产品以创新设计、技术或应用取得重大进步以及极具性价比优势为标准选出。Vicor 合封电源方案通过释放 XPU 插座引脚,消除从主板到 XPU 的链接损耗,增大电...
2017 年 11 月 16 日,科罗拉多州丹佛讯 — ExaScaler/PEZY 计算公司 (ExaScaler and PEZY Computing) 今日在2017超算大会SC17上推出其 Gyoukou 超级计算机,Green500 与 Top500 的排名证实了其兼具高效率与高计算能力的独特优势。Gyoukou 超级计算机安装在日本横滨研究院。(视频: PEZY 液冷散热 ) 此外,ExaScaler/PEZY 计算公司还荣获Green500第 1、第 2 和第 3 名。这些超级计...
Vicor 推出一系列支持 ±1% 稳压的器件,进一步壮大其采用 ChiP 封装的隔离稳压 DC-DC 转换器模块 (DCM) 阵营。最新系列产品具有无与伦比的功率密度,高达 1,032 W/in3,可实现全工作范围±1%的精度要求。而之前的ChiP 封装的 DCM 系列为了支持大功率输出,可以采用多个DCM模块并联阵列,其输出电压精度为 ±3%。 DCM ChiP 可将未稳压的宽范围输入电压,转换成隔离稳压的 DC 输出,而 DCM 转换器则可利用高频率零电压开关 (ZVS) 拓扑,在其整个...
日语版 Vicor 网站 www.vicorpower.com 现已发布。新站点的 URL 是 www.vicorpower.com/ja-jp 。 本站点是 Vicor 公司网站 www.vicorpower.com 的本地化版本,旨在与 Vicor 公司的任何新闻和更新实现快速同步。 以前的日语网站 www.vicorpower.jp 现已整合并重新定位在了新网站 www.vicorpower.com/ja-jp 中。 关于 Vicor 公司 Vicor 公司总部位于马萨诸塞州安多弗...
Vicor 母线转换器模块 (BCM) 阵营新增一款固定比率超高电压母线转换器(UHV BCM)。最新的 700V K=1/16 BCM 提供 1.75 kW 的输出功率及 97%的 峰值效率,功率密度高达 700W/in³。该器件采用具有良好散热性的 4414(111 毫米 x 36 毫米 x 9.3 毫米)VIA 封装,支持底座安装或电路板安装选项,能承受 4.3 kV 的隔离电压。这款坚固的 VIA 封装还集成 PMBus™ 通信、EMI 滤波以及电压瞬态保护功能。这些高度灵活的模块可轻...
Vicor 推出 PI3523-00-LGIZ (PI3523),进一步壮大 Cool-Power 48V ZVS 20A 降压稳压器产品阵营。PI352x 系列提供 20A 输出能力,是以前所推出的 10A 48VINPI354x 系列的增强补充,完善了从 48V 直接为负载点 (PoL) 供电的应用可调电压的选项。PI3523 是一款额定输入为 48V输出电压为 3.3V 的降压稳压器,能够提供高达 22A 的电流。该稳压器系列支持从 48VIN 直至 20A 负载点电压的应用,该系列产品...
2017 年 10 月 16 日,中国北京讯 — 日前,Vicor 公司(纳斯达克股票交易代码:VICR)宣布为高性能大电流 CPU/GPU/ASIC(“XPU”)处理器推出 合封电源 模块化电流倍增器。Vicor 合封电源解决方案不仅可减少 XPU 插座的引脚数,还可减少从主板向 XPU 供电所涉及的损耗,从而可为实现最大的 XPU 性能增大电流供给。 为了应对人工智能、机器学习、大数据挖掘等高性能应用日益增长的需求,XPU 工作电流已上升至数百安培。毗邻 XPU 布置的、大电流供电单位中的...
对于工程师而言,最大的电源设计挑战就是设计程序开始之后规范的改变。根据 Vicor 公司所进行的研究,世界各地 87% 的电源系统设计人员将规范改变视为设计电源系统最常见的阻碍。 Vicor 产品营销部副总裁 Rob Russell 表示:“在创建电源系统设计时,工程师如果预感到会有规范变化,需要考虑更加灵活的全新方法。电源组件设计方法有助于工程师轻松在其电源设计中换出不同的组件,时间安排风险达到最小。” 此外,本研究还凸显了满足项目时间要求会遇到的挑战。由于有上市时间压力,80% 的电源工程...
总结:PI3526-00-LGIZ 是 Cool-Power ZVS 降压稳压器产品系列的新增产品,支持 48V(30 – 60VIN) 输入。PI352x 是现有 PI354x 产品系列中提供更大电流的产品,可为 48V 直接至负载点 (PoL) 应用实现可扩展的电源选项。PI3526-00-LGIZ 是一款 12V 输出稳压器,采用 10x14 毫米 LGA SiP 封装,可提供高达 18A 的电流。 PI352x 产品系列提供与 Vicor 现有 48V Cool-Power ZVS 降...
摘要: 最新 BCM6123TD1E2663Txx 是一款采用 ChiP 封装的高密度、高效率、固定比率 DC-DC 转换器模块,可通过 384 VDC 额定工作输入电压实现隔离式安全超低电压 (SELV) 24V 二级输出。全新 BCM 6123 ChiP 采用 61 毫米 x 23 毫米 x 7.26 毫米通孔封装提供。 最新 BCM6123TD1E2663Txx 的推出将进一步丰富 Vicor 的高电压母线转换器系列,该系列将包括在下表中重点显示的 K=1/8 (384-48VNOM)、...
DCM VIA 系列是坚固的模块化 DC-DC 转换器,采用散热良好的纤薄(9.3 毫米)VIA 封装,支持宽输入电压范围规格和隔离式稳压高效率输出。这个全新 DC-DC 转换器系列具有增强的功能和性能,包括 EMI 滤波、瞬态保护、涌流限制,以及一个用于微调、启用和遥感的二级参考控制接口。 两个最新 MIL-COTS(军用级)版本现已开始供货(有 270V(160 — 420V 输入电压范围)的 DCM 3714 VIA 系列 ,额定输出电压为 24V 和 28V,输出功率高达 500W。 ...
总结:了解如何在一些最具挑战性的情况下,满足军用标准极其严格的合规性要求。 日期:2017 年 5 月 4 日 主持人:Vicor 公司系统应用工程师 Vamshi Domudala 将介绍: DC-DC 系统助力符合 MIL 标准 典型应用与测试结果 降低滤波器和布局的噪声 使用针对国防应用优化的电源组件 参会对象 如果您是负责为国防应用开发电源系统的工程师,请千万不要错过本场网络研讨会。想要了解苛刻要求以及灵活电源组件如何帮助缩短设计时间的技术管理人员也可以参加。 点播观看其它 Vic...
总结:了解如何使用现代电源组件为电池应用开发更好的电源系统。 日期:2017 年 4 月 4 日 主持人:产品管理与市场营销高级经理 Travis Williams 将介绍: 为什么宽输入输出电压范围很重要 如何设计可扩展电源系统,满足当前及未来需求 使用高灵活组件降低成本 最大限度提高电池系统的功率密度和效率 参会对象 任何负责开发使用电池提供十瓦以上电源的系统的工程师均可参加本次网络研讨会。想要了解电源系统设计的新方法,如何能够增强电池系统功能的技术管理人员也会对本次网络研讨会感兴趣。 ...
2017 年 3 月 8 日,加州圣塔克拉外电报道 – 高质量计算及储存产品的云端基础架构及数据中心机架解决方案领先供应商纬颖科技股份有限公司 (Wiwynn® Corporation) 今日在 OCP 峰会上预先展示了其 48V 服务器平台 M1,该产品的展示将在 B3 展位进行。这款服务器平台经过精心设计,不仅将满足服务器使用 48V 不断增长的需求、降低总体拥有成本 (TCO),而且还将满足新兴 CPU 日益增加的电源需求。纬颖科技将通过推出其使用 48V 电源技术的首款开放式计算项目(...
摘要:Vicor 公司具有 48V 直接至 CPU 技术的领先优势,不仅将呈现 48V 系统的架构及实施方式,而且还将展示通过 48V 电源运行数据中心的低成本优势。在上一届峰会上,Google 发布了其促进 48V 服务器及配电基础架构成为数据中心标准的计划。 项目介绍:高性能计算 (HPC) 应用过去 10 年间一直使用 48V 机架配电基础架构,这可降低配电损耗。提高了性能需求,随之需要更高的 CPU 及 GPU 电源才能满足这些性能需求,因此主流数据中心服务器正在突破用电阈值,12V...
2017 年 3 月 2 日,美国麻萨诸塞州安多弗讯 — Vicor 公司(NASDAQ 股票交易代号:VICR)今日宣布其不断增长的 PI37xx 系列 Cool-Power ZVS 升降压稳压器再添新成员。这款全新 PI3740 Cool-Power 稳压器全新 PI3740 Cool-Power 稳压器支持 8 至 60 VDC 工作电压范围以及 10 至 50 VDC 稳压输出电压,能够以高达 96% 的效率提供高达 140 瓦的功率及高达 8 安培的输出电流。PI3740 不仅整合了...
摘要: 这款 PI3525-00-LGIZ 是 48V (30-60Vin) 输入 Cool-Power ZVS 降压稳压器组合的最新成员。PI352x 是现有 PI354x 产品组合中电流较高的解决方案,能够为 48V 直接负载点 (PoL) 应用实现可扩展的电源选项。PI3525-00-LGIZ 是一款 5V 输出稳压器,提供的电流高达 20A,而采用的封装则是 10x14 毫米 LGA SiP 封装。 PI352x 产品组合具有 Vicor 现有 48V Cool-Power ZVS 降...
摘要:采用 ChiP 封装的 DCM 是一款隔离式稳压 DC-DC 转换器,可通过宽范围的未稳压输入生成隔离式 DC 输出。这款 DCM 转换器采用高频率零电压开关 (ZVS) 拓扑,可在整个输入线路范围内始终提供高效率。模块化 DCM 转换器和下游 DC-DC 产品支持高效配电,从而可在各种未稳压电源与负载点之间提供优异的电源系统性能和连接性。 当前推出的产品: 额定输入电压 ChiP 分装 输入电压范围 输出电压 3.3V 5V 12V 13.8V 15V 24V 28V 36V 48V ...
摘要 : 采用 VIA 封装的 DCM 是增强型模块化 DC-DC 转换器,可通过宽范围的未稳压输入生成稳压的隔离式高效率输出,功率密度远远高于同类竞争产品。新款 DCM 可为电源系统工程师提供具有更高 EMI 滤波、瞬态保护、涌流限制以及二级参考控制接口功能性的更好砖型解决方案,可充分满足微调、启用以及远程感测应用的需求。针对板载安装和底盘安装提供两种配置。 当前推出的产品: 定额输 入电压 VIA 分装 输入电压 范围 输出电压 5V 12V 15V 24V 28V 48V 300V 37...
2016 年 12 月 15 日, – 美国麻萨诸塞州安多弗讯 — Vicor 公司(NASDAQ 股票交易代号:VICR)日前宣布 Vicor 荣登 2016 年 UBM Americas ACE 奖电源类产品榜首,本奖项旨在表彰为世界电子变革贡献技术及产品的公司与个人。 获奖名单已在于圣荷西会议中心举行的硅谷嵌入式系统会议期间,于 12 月 7 日周三在颁奖仪式上宣布。 Vicor 电源组件产品市场营销部副总裁 Robert Gendron 表示:“Vicor 的 48V 直接负载点产品系...
摘要:采用 VIA 封装的 DCM 是更坚固的模块化 DC-DC 转换器,可从宽范围的未稳压输入生成隔离稳压的高效率输出,带来远远高于同类竞争产品的功率密度。新款 DCM 整合了 EMI 滤波、瞬态保护、浪涌流限以及二级参考控制接口来微调、启用以及远程传感。可为电源系统工程师提供具有更高功能集成度的更好砖型解决方案。提供板载安装及底盘安装两种配置。 目前发布的产品: 额定 输入电压 VIA 封装 输入 电压范围 输出电压 5V 12V 15V 24V 28V 48V 300V 3714 200...
摘要: 了解如何使用电源组件设计方法为您的电源系统缩短设计时间,降低风险,简化设计。 观看 设计高性能AC-DC电源系统的流程 应用工程部总监Paul Yeaman谈到: 电源系统设计的传统方法 将配电按照统一系统处理的优势 电源组件设计方法的使用 有助于缩短设计周期时间的在线工具 观众 本网络研讨会适合所有涉足电源系统设计的工程师,将充分满足从电源(前端)到负载点的整个电源链的设计需求。电源组件设计方法不仅可为有经验的电源系统设计人员带来巨大优势,而且还可为电源系统设计只是其一部分工作的工程...
摘要: 采用ChiP封装的DCM是一款隔离式稳压DC-DC转换器,可从宽泛的未稳压输入生成隔离式DC输出。这款DCM转换器采用高频率零电压开关(ZVS)拓扑,可在整个输入范围始终如一地提供高效率。模块化DCM转换器和下游DC-DC产品支持高效率配电,可在各种未稳压电源与负载点之间实现优异的电源系统性能和连接。 目前发布的产品: 额定输入 电压 ChiP 封装 输入电压 范围 输出电压 3.3V 5V 12V 13.8V 15V 24V 28V 36V 48V 300V 4623 200 – 4...
总结: EMI 问题通常出现在设计后期,是造成后期成本超支和项目延误的罪魁祸首。了解如何避开 EMI 问题陷阱,一次性通过认证。 日期:2016 年 12 月 6 日 报名参加“让 EMI 问题成为过去的简单构想” EMI 问题很难解决,而且通常在开发后期才能发现,解决这些问题既耗资,又耗时。本次网络研讨会将通过一系列基本步骤,帮助工程师确保其系统第一次性通过 EMI 认证。这些措施不仅可确保有效解决 EMI 的根源问题,而且还有助于将辐射或传导辐射降至最低。 精彩内容: 电源系统出现 E...
2016 年 11 月 15 日,犹他州盐湖城讯— 日前,ExaScaler/PEZY 计算公司 (ExaScaler and PEZY Computing) 在 2016 超算大会 (SC16) 上宣布推出第一台性能密度为 1.5 PetaFLOPS/m3 (Rpeak) 的超级计算机 ZettaScaler-1.8。ZettaScaler-1.8 是定于 2017 年发布的 ZettaScaler-2.0(性能密度是 ZettaScaler-1.8 的 3 倍)的高级原型。ZettaSca...
摘要: 了解如何进行热计算以及如何使用在线仿真工具简化不同组件及散热选项的评估过程。 日期: 2016年11月3日 报名参加《如何利用仿真工具创建散热器更高的电源系统》网络研讨会 现代电子系统对电源的需求日益增加,电源组件密度也在不断提升,因而散热是电源开发人员所面临的最大挑战之一。 散热设计可能非常复杂、耗时,工程师必须查看各种数据表和应用手册,才能确保系统散热的优化。有时是通过测试真实系统进行估计然后验证来缩短设计时间,但对密度的需求就意味着,在客户具体应用中计算电源系统元件的精确状况更为...
美国麻萨诸塞州安多弗 – 2016年9月21日 – Vicor 公司(NASDAQ 股票交易代号:VICR)日前宣布为其 Cool-Power® ZVS 稳压器组合新增两款全新降压降压器。这些新款 Cool-Power 稳压器整合 Vicor 高频率零电压开关 (ZVS) 专利技术,具有业界一流的转换效率、功率密度及性能,能够在超过 97% 的效率下提供高达 150 瓦特的电源。经过优化设计的PI3741-0x 稳压器是汽车、工业、测试、自动化、照明、电池稳压、电信等其他要求严苛应用的理想选择...
摘要: 了解功率平均技术如何为脉冲负载的电源系统显著降低成本、缩小尺寸。 日期: 2016年9月27日 报名参加“最大负载:脉冲功率的误区” 指定符合脉冲负载峰值要求的电源系统不仅成本高昂,而且还会带来不必要的、又大又重的电源。参加本次网络研讨会,您将了解 Vicor 电源组件如何帮助开发人员利用电源平均技术为脉冲负载的电源系统显著缩减成本与尺寸。 Vicor 首席应用工程师Dave Beery谈到: 为什么常规电源必须调整尺寸才能符合峰值功率要求; 什么是功率平均技术以及这项技术所带来的...
摘要: Vicor 电源系统设计专家将通过简单易用的全新强大工具电源系统设计工具 来分享电源组件设计方法(PCDM) 的优势。用户将挑战搭建一个从前端到负载点的完整的电源系统设计。 项目说明: Powered by Vicor Seminar 系列研讨会系列可让 Vicor 的电源架构师及应用工程师专家团队与具有各种专业技术水平的系统设计人员齐聚一堂,一起分享有助于开发电源系统的秘诀和技术。使用电源组件设计方法,Vicor 可提供各种设计方案,其可在从 AC 或 HVDC 到负载点的电源链的...
摘要: 了解如何设计电源链,使用双向能量流采集能量并实现前所未有的系统效率。 观看: 使用 DC 电源变压器实现双向能量流动的网络研讨会 Vicor 首席系统应用工程师 Harry Vig 谈到: 如何针对双向 DC-DC 电源流动进行设计 使用电池的动态方法 从 DC 微电网到电信设备的应用 使用较高电压更高效地为远程负载供电 观众 本网络研讨会适合从初级工程师到工程设计总监的各级工程师。双向转换器是最新类别的组件,电源系统设计所涉及的所有人都应该知道这类转换器如何能帮助节能并采集能源...
美国麻萨诸塞州安多弗讯– 2016年6月7日–Vicor 今日发布四款 DC-DC 转换器,这四款转换器属于DCM™ 系列产品中的隔离、稳压 DC-DC 转换器,都是可底盘安装的版本,坚固耐用。两款额定电压为 270V 的新产品及两款额定电压为 28V的新产品的加入,进一步壮大了这一产品阵营。(请参阅表 1) 应用: DCM 通常用于工业及过程控制市场、分布式电源、ATE、通信、国防/航空航天、半导体制造设备 (SME) 以及交通运输。 独特之处 与同类竞争产品相比,DCM 系列能够以更小的体...
2016 年 5 月 10 日,美国麻萨诸塞州安多弗讯 – Vicor 公司(NASDAQ 股票交易代号:VICR)日前宣布推出其最新 电源系统设计工具 在线设计工具,为系统设计人员架构和优化使用 Vicor 电源组件设计方法及高性能电源组件的端对端电源系统带来了前所未有的高灵活性。 满足复杂的电源需求 复杂而又紧凑的电子产品及系统已促进对更小、更高效、更低成本电源系统的需求。在力图推出最佳电源系统解决方案的过程中,电源设计人员不得不去分析令人困惑的拓朴、架构及产品。每一种替选设计方法都需要进...
美国麻萨诸塞州安多弗讯–2016 年 4 月 7 日 – Vicor 公司(NASDAQ 股票交易代号:VICR)日前宣布进一步扩展其 48V 直接负载点 (PoL) 电源模块产品阵营。最新模块针对在高达数百安培负载电流下需要不足 1.25 伏工作电压的系统负载(CPU、GPU、ASIC 与 DDR 内存)进行了优化,与备选解决方案相比,可实现具有更高密度及更高转换效率的电源系统。这些新模块在坚固的纤薄 13 毫米 x 23 毫米 ChiP 中利用 Vicor 的正弦振幅转换器 (SAC) 技...
2016 年 3 月 21 日美国麻萨诸塞州安多弗讯 - Vicor 公司(NASDAQ 股票交易代号:VICR)日前宣布推出其最新 AC 至负载点开发套件(ACPoLDKit)。该开发套件可帮助电源系统设计人员立即启动对具有业界最纤薄、最高性能、最高密度电源组件的完整电源系统解决方案的开发与评估,不会给设计实现其本身原型设计电路板、系统互连、能量储存及热管理组件带来任何麻烦和延时。ACPoLDKit 由 AC 前端 (ACFE) 底板及负载点 (PoL) 底板组成:ACFE 底板从 AC 线...
Andover, MA – 2016年3月10日 – Vicor公司今天宣布其最新一代48V直接到PoL(负载点)电源组件。这些模块可以直接为低电压大电流的CPU、GPU、ASIC和DDR内存从48V配电母线供电,实现前所未有的功率密度、转换效率,降低系统配电损耗。由于在功率转换引擎、控制系统和模块化电源技术的进展,在2016 OCP 峰会上谷歌宣布了其推广48V服务器和配电基础设置计划,Vicor的最新48V模块被作为数据中心的标准。Vicor总裁兼首席执行官Patrizio Vinciar...
Andover, MA – 2016年1月5日 – Vicor公司(纳斯达克股票代码:VICR)今天宣布,推出其采用坚固VIA封装的新系列高密度PFM® AC-DC前端模块新产品,该器件可在转换器安装中提供优异的冷却性能和多功能性。这些新模块采用通用AC输入范围(85 – 264VAC)、功率因数校正,以及完全隔离的24V或48VDC输出,并可以高达93%的效率提供400W的隔离、稳压、DC输出功率,提供了前所未有的127 W/in3功率密度(8 W/cm3)和体积小巧、9mm薄的VIA封装的...
Vicor 将于 2022 年 4 月 5 日至 7 日在底特律举行的全球汽车工程盛会国际汽车设计工程展(WCX™)上首次发布三种新的 xEV 电气化方案。经过验证的 Vicor 解决方案采用了高密度的电源模块和电源架构,可将功耗降低高达 50% 。 针对三大电气化主题,Vicor 的演讲提供了创新的解决方案,可以节省封装空间和重量,并提供电源设计的便利性与灵活性。 Vicor 将在三个 WCX 会场发表演讲 用正弦振幅转换模块代替 12V 电源,创造 12V 汽车高压电池 主讲人:Patri...
2012 年 1 月 17 日,美国明尼苏达州小偷河瀑布市讯 — 日前,设计工程师公认拥有业界最大电子元件选择范围而且发货及时的电子元件分销商 Digi-Key 公司与 Vicor 公司宣布两家公司已签署全球分销协议。 Vicor 公司 提供高效、高密度配电架构的综合产品组合,其不仅可帮助客户高效转换和管理从墙上插头到负载点的电源,而且还可满足广泛的电源系统需求,包括性能极为重要的应用等。 Digi-Key 全球互联、无源及机电产品副总裁 Jeff Shafer 表示:“Vicor 以其创新、...