为关键应用提供创新可靠的电源解决方案
本技术资源合集旨在帮助用户理解在航空航天与国防应用中使用模块化电源的优势
了解为什么全球迅速采用的 VITA 和 SOSA 开放标准正在改变国防电子产品,以及如何在日益拥挤的市场中选择合适的电源。Freedom Power(Vicor 公司旗下)总裁 Dan Morgan 分解了关键的评估因素,从“合格”到“设计符合”认证,再到内部模块化架构和功率密度余量。阅读全文,了解随着下一代有效载荷提升,如何使您的机载、地面车辆或电子战系统走向未来。
作者:Dan Morgan,Vicor 旗下 Freedom Power 公司总裁
自 2010 年以来,VITA(OpenVPX)和感测器开放系统架构(SOSA)标准已成为美国国防领域的重要战略性优势。通过统一机架式嵌入式计算系统的外形尺寸、背板界面和电源轨,这些构架首度为国防电子供应链引入了多供应商竞争机制。
如今,这项起源于美国的计划倡议正在迅速扩展至美国之外。欧洲国防主承包商、盟国及全球承包商均在其机载、地面车辆和电子战系统中采用 3U 和 6U VPX 电源卡,并以美国制定的 SOSA 基准规范为起点。与此同时,供应商生态系统也随之蓬勃发展,多家厂商现已推出可直接插入任意机箱的符合SOSA标准的电源卡。
面对众多厂商提供的可交互操作解决方案,设计人员往往难以判断哪款产品最符合自身的设计需求。为了在国防电子产品领域做出更明智、更周全的决策,设计人员首先需要了解应关注哪些技术规范,以及可以接受哪些设计权衡。
在 VITA 和 SOSA 标准出台之前,国防电子产品历来依赖定制化的单一供应商设计方案。在这种模式下,工程师针对每个项目的平台特定需求建构电源子系统,从单一供应商采购,并进行一次性认证。虽然这种方式具有较强的可预测性,但高度定制化的特点严重制约了市场竞争。
美国制定了 VITA 和 SOSA 标准,目的在于通过标准化改变这一局面(图1)。具体而言,这些构架统一了外形尺寸、背板引脚布局和电源界面,使原本各异的国防系统能够实现跨供应商交互操作。例如,一款符合 SOSA 标准的 VPX 电源卡可接受 28V 或 270V 输入,输出 12V 大电流和 3.3V 辅助电压轨,并采用 3U 或 6U 外形尺寸,适用于任何机箱。这样,国防设计人员便可确信任意两家厂商的板卡都能插入同一背板并输出相同电压,从而获得所需的信心与保障。
然而,尽管标准化确保了外形尺寸、输入和输出方面的一致性,但并非所有解决方案都具备同等性能水准。实际上,在选择 VITA 和 SOSA 标准解决方案时,设计人员还需综合考察众多其他因素,例如内部拓扑结构、认证严格程度、功率密度余量以及供应商的可靠性。
图 1:依输入电压分类的 Vicor VITA 62 和 SOSA 电源——这一标准化体系实现了多供应商竞争格局。
MIL-STD-461、MIL-STD-1275 和 MIL-STD-704 等标准规定了国防电源电子设备的电气要求。尽管几乎每款 VPX 电源卡的数据手册都会引用这些标准,但供应商通常将其解决方案标注为“依特定标准设计”或“已完成特定标准认证”。
“依标准设计”意味着该标准仅为设计目标,设计人员不一定完成了测试或正式记录了测试结果。例如,标注为“依 MIL-STD-461 设计”的板卡不一定通过了电磁兼容(EMC)测试。
而“已完成认证”则意味着设计人员已完成全套测试流程并持有书面记录。设计人员可以确信,通过 MIL-STD-461 认证的板卡已完成所有测试,并具备可追溯、可查阅的数据作为左证。
这一区别至关重要——若在系统整合测试阶段才发现合规问题,将严重影响项目进度和预算。“已完成认证”的解决方案可为设计人员提供更高的成功把握和合规保障;而“依标准设计”的方案则更可能需要在后期进行重新设计,并重新启动完整的认证流程,整个过程可能耗时数月,花费数百万美元。
这一差异在欧洲尤为突出——欧洲国防客户通常在合同授予前便要求提供合规档。能够在首次要求时即提供完整认证测试报告的供应商,可有效缩短评价周期,并在项目启动前消除潜在的风险隐患。
在最高层面,SOSA 标准规定了电源卡的输出界面(即输出电压、连接器引脚布局和外形尺寸),但对板卡如何产生该输出并无任何规定。两款同样满足 SOSA 电源界面规范的卡,可能基于完全不同的内部构架建构,对项目灵活性的影响也截然不同。
例如,基于分立式硬开关转换器建构的卡,通常是针对单一设计点进行最佳化的。设计人员已经针对特定的输入和输出条件,调整了磁性元件、开关网络和控制环路。若后期需要增加非标准辅助电压、分路电源轨或特殊瞬态特性,则必须重新设计整块板卡,并重新启动认证流程。
相比之下,如果采用基于模块化 DC-DC 转换器建构的板卡,设计人员只需重新配置或更换内部模块即可满足非标准输出需求,如图 2 所示。在这种情况下,他们可以保持前端合规电路、EMI 滤波和初级转换级不变,仅更改输出级。因此,只有输出级需要重新评价,而卡的其余部分可以沿用。相较而言,这种方案的设计灵活性显著更高,可在后续阶段为客户节省大量时间和资金。
图 2:基于模块化元件的设计可以轻松调节后期变更,或用于设计一个仅需小幅功率调整的产品系列。
对于经常偏离美国制定的 SOSA 基准规范的欧洲国防项目而言,这一考察尤为重要。通过选择具有模块化设计的认证解决方案,欧洲设计人员能够轻松满足各盟国项目和应用的多元化输出需求,而无需重新启动完整的认证流程。
虽然 VPX 的外形尺寸是固定的,但板卡在该尺寸内所能提供的功率并非一成不变。
目前,项目通常要求 28V 输入板卡在单个3U插槽内提供约 800W 的功率。然而,新一代电子战、定向能武器及边缘 AI 酬载,已在保持外形尺寸不变的前提下,将功率需求推升至 1 千瓦甚至更高。若供应商的板卡已达到其内部拓扑的功率上限,则在插槽内将无任何升级路径,满足更高功率要求将意味着新的板卡设计、新的认证活动和新的机箱整合工作。若应用于整个项目系列或产品家族,这些成本会迅速成倍增加。
因此,设计人员应与其内部模块功率密度能持续提升的供应商合作。例如,采用模块化、不断演进的 DC-DC 转换器技术的供应商,可在模块升级时提升板卡输出功率,而无需改变板卡尺寸或触发新的机箱认证。功率密度余量还可以释放相邻插槽。在单个插槽内提供更高输出功率的 3U 电源卡,可为额外的酬载卡留出空间,从而在无需更换更大机箱的情况下扩展系统能力。
基于上述原因,评价电源卡供应商的工程师应主动了解供应商的内部模块技术路线图。
SOSA 竞争生态系统只有在供应商能够满足项目产量需求,即使是在扩大规模时也能保证供应,才能发挥价值。
试想,单个平台的量产合同每年就可能需要数万台(套)产品,而多平台合同可能将这种需求延伸到多条生产线,并持续数十年。在如此长周期、如此大规模下维持项目运转,要求供应商必须切实具备稳定的供应链、充足的制造产能和持续的财务稳健度。
垂直整合型供应商在满足上述需求方面具备显著优势,如图 3 所示。例如,在自有工厂生产 DC-DC 转换器模块的供应商,无需依赖外部供应商便可掌控其物料清单中最关键的元素。这样的供应商可以直接规划自己的生产,而无需通过中间环节来吸收或放大供应链中断的影响。
同时向其他 VPX 板卡开发商出售模块的供应商,还能够即时掌握供应链上游动态。一旦国防电子供应链出现配额紧张,处于自有供应链顶端的制造商能够优先保障自身板卡项目,比依赖外部采购的供应商能更快速地应对供应中断。
对于首次评价美国供应商的欧洲买家而言,财务稳健性和制造深度应与技术规范同等重要。一款认证表现出色但供应商无法随项目规模扩展的电源卡,并非可持续的长期解决方案。
图 3:理想的供应商具备工程专业能力、模块化设计方法和垂直整合能力的独特组合。
Freedom Power 是 Vicor 旗下公司,生产能够应对上述诸多挑战的 3U 和 6U VPX 电源卡。Freedom Power 的板卡基于Vicor 的 DCM 和 BCM 转换器模块建构,具备以下特点:
随着北约盟国和欧洲主承包商纷纷采用基于 VPX 的开放构架,背板硬件互通性已成为一项基本预期。然而,尽管每款板卡都满足界面要求,但认证深度、构架灵活性和供应链稳定性等深层次因素,最终将决定系统能否长期成功运行。
通过与 Freedom Power 和 Vicor 等供应商合作,国防工程师能够设计出既能满足当前需求,又能随着载荷升级或应用范围扩大而持续扩展的国防电子系统。想要了解更多信息?查看 Vicor 符合 SOSA 标准的电源产品系列。
本文最初由 Components in Electronics 发布。
Dan Morgan 是 Vicor 旗下 Freedom Power Systems 股份有限公司的总裁。他在电源设计和制造方面拥有超过 29 年的经验,负责全球电源工程、产品开发和国防市场(MIL-COTS)解决方案。Dan 于 1995 年获得南方理工学院(现肯尼索州立大学)的物理和电气工程技术学士学位,并于 2006 年获得德克萨斯大学的工程硕士学位。
Dan Morgan,Vicor 旗下 Freedom Power 公司总裁